This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230SF:WiFi AP 模式下无 SSID 广播

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3230SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1583899/cc3230sf-no-ssid-broadcast-for-wifi-ap-mode

器件型号: CC3230SF

我正在调试  Rev2 产品板  使用了  CC3230SF MCU 。 器件可以成功进入  接入点 (AP) 模式  —有  控制台上未显示错误 和  驱动程序正确初始化
但是、在启动后、  SSID 不广播 。 它不会出现在我的可用 Wi-Fi 网络中  笔记本电脑  或  电话 。 我还尝试使用 SSID 手动连接  隐藏的网络 、但连接失败。
。  驾驶员看起来很好 和  MCU 成功启动 AP 模式 、但是  无 SSID 可见
 如果我按下  产品上的重置按钮 、AP 在重新启动后开始正常广播—SSID 立即出现在我的计算机和手机上、并且连接工作正常。
我已在上测试了此问题  第二个 Rev2 电路板  和 A  第三个 Rev2 电路板 而行为是  始终如一  电动汽车。 仅显示 SSID  为低电平。

下面是控制台输出屏幕截图、显示了 AP 模式初始化序列。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是显示 AP 模式初始化序列的控制台输出的屏幕截图。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pragash、  

    将器件配置为接入点时、需要重新启动 NWP 以使新配置生效。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BLiu

    NWP 是什么意思?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    它是“网络处理器“的缩写。