This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351MOD:提供 CC3351 与 QCC730 比较功耗的一般信息

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1584067/cc3351mod-request-for-general-information-on-cc3351-power-consumption-compared-with-qcc730

部件号: CC3351MOD
Thread 中讨论的其他器件: CC3351

您好、

作为一般功效研究的一部分、我目前正在评估 CC3351(CC33xx 系列)并将其与 Qualcomm QCC730 进行比较。

我查阅了 CC3351 数据表、了解其支持 Wi-Fi 6 和 BLE 5.4 以及 DTIM 和关断等低功耗运行模式。
为了更好地了解 CC3351 的地位、您能否分享一些一般信息或参考信息、说明 CC3351 与 QCC730 等类似低功耗 Wi-Fi 器件的功耗比较情况。

即使是大概的或高层次的见解(例如,相对功效或用例指南)也对我们的评估非常有帮助。

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    数据表是您评估我们器件功效的最佳选择。 数据表的第 6 部分应包含您在我们的器件上查找的相关信息、然后获取这些信息并将其与您在 QCC730 上找到的信息进行比较。  

    在电力不足的情况下、CC3351 支持 Wi-Fi 6 和 BLE 5.4、与 QCC730 相比、它提供全新的 BLE 技术、并以极快的速度和吞吐量实现 Wi-Fi 功能。