This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:Instrument​ LitePoint 通信 CC3551E 芯片的 5G RX 测试问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3551E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1585348/cc3551e-inquiry-about-5g-rx-test-issue-of-cc3551e-chip-with-litepoint-instrument

器件型号: CC3551E

尊敬的专家:

希望这封电子邮件对您有帮助。 我们目前正在使用 LitePoint 仪器在 CC3551E 芯片上进行 5G RX 测试、但我们遇到了技术问题、需要您的帮助。 ​

使用 simplelink_wifi_toolbox_win_3_2_19 测试工具时、RX 接口无法接收从 LitePoint 仪器发送的数据。 具体来说、“良好数据包“计数保持为 0、表示未成功接收到有效数据。 ​
我们怀疑此问题可能是由 LitePoint 仪器的默认 5G 波形文件与 CC3551E 芯片要求不匹配引起的。 因此、我们想了解以下情况: ​
  1. 您是否可以向我们提供与 CC3551E 芯片的 5G RX 测试兼容的相应 RX 波形文件? ​
  1. 如果不需要其他波形文件、您能否提供 LitePoint 仪器和测试工具所需的参数设置、以确保数据接收正常? ​
我们非常感谢您提供的任何指导或资源。 如果您需要有关我们的测试环境或操作步骤的更多详细信息、请随时联系我们。 ​

感谢您的时间和支持。 ​

此致、
ShiCai