This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:CC3220S-LAUNCHXL 器件不会从 Uniflash 上传映像文件。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1584426/cc3220s-launchxl-the-cc3220s-launchxl-device-does-not-upload-image-files-from-uniflash

器件型号: CC3220S-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

在 Uniflash 中对无线电工具的映像编程时、 
我收到错误消息:
“操作失败:错误:SLImageCreator:BootLoader 错误、读取数据超时。“
进入 Uniflash 的工具、选择“Read CSR“时、
我收到以下错误消息:
“错误:获取 CSR 错误:错误:SLImageCreator。exe:BootLoader 错误、读取数据超时。“
如何解决此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能解释导致此错误的步骤吗? 如果您犯了错误、我可能会向您指出正确的方向、那么您一步一步做了什么的一些图片将会很好。 至于 CSR、我不确定您在选择“Read CSR“之前做了什么、但我们的 Simplelink Academy 可指导您成功执行 CSR 请求。

    祝您好运、如果您需要其他帮助、我会再来这里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、
    
    我使用了 Uniflash 来将 CC3220S-LAUNCHXL 模块与无线电工具配合使用。
    我首先下载了 Uniflash 版本 9.3.0 和 CC32XX/CC32XX 无线电工具 v1.0.3.19。 
    当我使用 Uniflash 对 C:\ti\CC3xxx_RadioTool_1.0.3.191\Device Images\CC3220S image\Programming.sli 文件进行编程时、会发生错误。 我没有尝试过任何其他方法。

    我有两个模块、其中一个模块的图像已正确加载并正确显示在无线电工具中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您发送编修。 我将使用 Uniflash 对无线电工具文件进行编程、告诉您我会得到什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seung:

    我无法重现您的错误。 您在上一次评论中说过以下几点:

    我有两个模块、其中一个模块的图像已正确加载并正确显示在无线电工具中。

    您是否可以复制允许在其中一个模块上正确加载图像的过程?

    同时、以下屏幕截图显示了我所做的事情:

    点击“Program Image“后、我收到了一条通知、提示编程成功。 使用 Uniflash 8.2 的方式创建的。