This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:CC3551 定制电路板没有 CW 波形。

Guru**** 2892680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1585697/cc3551e-the-cc3551-custom-board-does-not-have-a-cw-wave

器件型号: CC3551E
主题: CC3551 中讨论的其他器件

我们已经使用 CC3551 构建了一个 WiFi 模块。 使用无线电工具执行射频测试时、在 WiFi 2.4G CW 测试期间、电流会激增至 216mA。

但是、射频端口上没有看到任何信号。 最后

我们还使用 CC3551 LaunchPad 进行了测试、功率输出非常出色。 我们使用模块芯片对 CC3551 LaunchPad 芯片进行了交叉测试、问题似乎出在我们的 PCB 布局上。

我们应该如何分析这个问题? 我会私下向您发送原理图。