This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:适用于无线电测试工具的 UART

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135, CC3235SF, CC3135MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1582498/cc3135mod-uart-for-radio-test-tool

器件型号: CC3135MOD
Thread 中讨论的其他器件: CC3135CC3235SF

尊敬的团队:  

 

我的客户采用旧设计、需要通过 射频测试。  

现在、设计了 2 线 UART。

根据 SimpleLink Wi-FiRegisteredCC3x20、CC3x3x 无线电工具 用户指南、其需要 4 线制 UART 或 SPI。

 

请帮助检查是否可以使用 2 线 UART for TI  无线电工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉耽误你的时间。 客户是否尝试使用 RT 但使用 2 线 UART 未成功? 遗憾的是、我认为这里应该使用 4 线 UART 来与 TI 无线电工具配合使用。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、  

    我是否可以知道 RT 是指无线电工具?  

    如果是无线电工具、我的客户尝试使用 具有 2 线 UART 的无线电工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    如果是 TI 无线电工具 未使用、TI 是否提供任何 示例代码或文档 从而帮助客户发挥出色性能 通过 2 线 UART 进行射频测试

    我们正在寻找其他方法、以便在可能不适用无线电工具的生产环境中支持射频测试。

    感谢您对此的指导。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您已将主 MCU 连接到 CC3135、则可以在主 MCU 固件中实现无线电测试功能。 更多详细信息、请参阅  无线电工具安装目录中\Source Files\Source Projects\radiotool_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs\中的文件 radiotool.c/.h。 此文件适用于 CC3235、但 CC3135MOD 的 sl_ API 调用实现将完全相同。

    1 月