This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:SWRU455m — 表 4-15. 2.4GHz Wi-Fi 校准模式

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1583735/cc3220sf-swru455m---table-4-15-2-4-ghz-wi-fi-calibration-modes

器件型号: CC3220SF

我想了解文档 SWRU455m 中的表 4-15 中使用的“从复位退出“和“从休眠退出“之间的差异。

我被告知,调用PRCMHibernateCycleTrigger();会导致休眠,这是非常快的离开。 像在 500us 吗? 我不记得了。 我们还会看到硬件重新启动的原因PRCM_HIB_EXIT

因此、我感到困惑的是、“从复位退出“的含义及其与“从休眠退出“的区别。

我们的设备是永久供应,我们只使用软件复位(通过)PRCMHibernateCycleTrigger();

谢谢!

Jiří μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请阅读您所查看的同一文档的第 28 页。

    如果您在理解方面仍有困难或有其他问题、请随时联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我了解 RTC 的不同之处。

    但我需要从 Wi-Fi 校准的角度了解这种差异。

    在我们当前的器件中、我们实施了校准修改:

     https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/wi-fi-forum/997365/cc3220sf-phy_cal_mode-settings-from-cli-imagecreator

    梯形信号。

    我们将 PHY_CAL_MODE 设置为 1。

    我需要知道支持哪些其他值以及如何将它们映射到表 4-15。

    我们将为 CC3220MODASF 使用更强大的电源、那时没有功率限制

    我需要为硬件测试准备不同的 FW。

    Jiří μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将仔细检查一下。

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    PHY_CAL_MODE 可以是 0、1 或 2。 正常模式为 0、触发条件为 1、一次为 2。  您可以看到在退出重置时针对正常模式进行校准、而在退出休眠时不针对正常模式进行校准。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 BLiu!

    感谢您的答复!  

    因此、“退出复位“意味着任何复位、而不是“退出休眠状态“、对吧?

    例如:上电复位、WDOG 复位、由欠压检测器复位...将导致“退出复位“。 对吧?

    我假设“First Time init“(首次初始化)是使用固件对器件进行串行刷写后的第一次引导。 对吧?

    我看到、如果我串行闪存我的设备、它会自行重新启动。 因此可能无法确保这一点

    首次重启将在将设备交付给客户后进行、因此会在使用位置进行初始校准。

    对吧?

    感谢您的进一步帮助!

    Jiří μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jiří、

    我有点困惑。 为什么要在终端用户端执行初始 PHY 校准? 由于 PHY 校准工作、这毫无意义。 PA 的校准设置偏移。 这与每个 CC3220 QFN 芯片本身、PA 的温度和老化有关。 但与最终部署时周围的射频环境无关。

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您分享这些详细信息。 我这部分与此有关的问题是基于猜测。 感谢您提供了更多详细信息。

    从我的角度来看、其他问题仍然是开放的。

    Jiří μ s

    PS:我不知道 PA 是什么,但我认为它不重要。

    PPS:如果温度很重要,并且我们只使用一次校准,那么在安装位置执行校准的请求将是有意义的。

    你不想吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     PA =功率放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    至 PSS:这取决于您的应用程序。 可能存在一种应用、其中器件在生命周期内将在相同温度下部署。 我个人不知道这种应用程序,但我不知道一切。 一次性校准不考虑芯片的老化。 这意味着在寿命期间、TX 功率会略微降低。 但这对您来说可能不重要...

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当您认为温度很重要时、如果您的器件遇到不同的温度、您会希望使用正常模式校准。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 BLiu!  
    在我们这边、我们已经有客户采用“触发“模式的器件。 因此、我们不能通过基于文档的 OTA 更新来更改此设置。
    最好知道“一次“模式是否可以解决我们在当前项目中看到的问题(罕见的开机复位)、但这也意味着我们需要根据此决定考虑风险。
    对于下一个项目、我假设将使用“正常“模式。

    Jiří μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    想知道“一次性“模式是否可以解决我们在当前工程中看到的问题(罕见的开机复位)

    我会进行深入研究、然后返回给您。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    不确定您的应用是什么、但如果您的器件在稳定环境中运行或峰值电流有硬上限、我只会使用一次性模式。 我相信您已经了解校准过程中所涉及的“风险“、这种情况再也不可能发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BLiu:

    我不了解 Wi-Fi 校准需求。 但我们团队中的某个人必须做出权衡。

    感谢您的进一步帮助。 现在让我们结束这个主题。

    Jiří μ s