This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200-LAUNCHXL:CC3200 Launchpad 和调试

Guru**** 2928620 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1587048/cc3200-launchxl-cc3200-launchpad-and-debugging

器件型号: CC3200-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件: CC3200

尊敬的专家:

请在下面的查询中提供帮助。

您能否提供有关如何通过 JTAG 或 UART 将 CC3200 LaunchPad 连接到带电 CC3200 器件的任何指南:

  1. 在 Launchpad 提供连接的情况下通过 CCS 查看来自 PC 上实时卡的控制台消息
  2. 将应用程序从实时卡解压到 PC
  3. 将提取的应用程序刷写到另一 CC3200 器件中
  4. 将新证书刷写到 CC3200 器件中

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    您可以参考这些文章吗?

    e2e.ti.com/.../using-jtag-icdi-on-cc3200-launchpad-to-debug-external-board

    https://www.ti.com/lit/ug/swru372c/swru372c.pdf?ts = 1763048159850&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bliu:

    说调试安装在物联网器件中的实时定制 CC3200 板是否正确、我要移除 LaunchPad 上的这四个蓝色“跳线“ 、即 JTAG 接头 (J8、J9、J10、J11)、并将 Launchpad 上跳线下方的下部引脚连接到定制器件上的等效产品(此处显示了右侧的标签)?
    要提取或刷写到定制器件、我需要在 Launchpad 上连接 SOP2 跳线 — 是的?
    若要在“实时“模式(无闪存)下运行、但显示调试消息、我会移除所有 SOP (0、1 和 2) 跳线 — 是的?

    在连接上述四个 JTAG 连接器时、我是否需要执行其他操作以从“LIVE"卡“卡访问控制台消息? 我在 UART 中是否需要以下任何内容? 我的用例“UART 用于刷写模式“是否正确 — 是的? 我无法访问定制“带电“板上的 20 引脚连接器。

     
    最后、通过正确连接以下内容:
    • 我应该能够使用 PuTTY 或类似设备连接到 COM 端口并查看来自执行代码的消息?
    • 我应该能够将执行二进制软件和配置从工作的 CC3200 备份到我的 PC、然后将该工作配置刷写到另一个 CC3200、该 CC3200 当前似乎存在一些损坏或问题、导致无法进入 AP 模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    不、这将不起作用。 CC3200 的 SPI 闪存具有克隆保护功能。 你可以尝试这种方法:  CC3200 :嵌入在物联网淋浴 

    1 月