This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301MOD:我无法与 SimpleLink Wi-Fi 工具箱通信 CC3301Mod

Guru**** 2924060 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243, CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1585632/cc3301mod-i-am-not-able-to-communicate-cc3301mod-with-the-simplelink-wi-fi-toolbox

器件型号: CC3301MOD
主题中讨论的其他器件: LP-AM243CC3301

步骤 1. 通过 UART 串行终端、我可以刷写 WLAN_STA_ROLE_UP、WLAN_CONNECT、WLAN_START 等命令、它按预期工作。 我已将 5V 3A 电源和串行端子连接到 Teraterm。   

第 2 步: 我下载了 SimpleLink Wi-Fi 工具箱并尝试连接、但它现在可以正常工作、XDS 序列号未显示在 SimpleLink Wi-Fi 工具箱中、但我可以在设备管理器中看到 XDS 端口。

 指定 image.png 

是否有任何文档可供参考? 非常感谢您的帮助。  

谢谢、

Ashok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    打开下拉菜单或单击刷新时、您会看到什么? 以下提示可能会有帮助吗?

    XDS 仿真软件 (EMUPack) 下载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BLiu、

    感谢您的快速支持。 我无法在下拉菜单中看到任何内容、因为它未加载。 现在、我下载了 XDS 仿真软件 (EMUPack) 并进行了检查。 SimpleLink WiFi 工具箱未加载器件信息。

      

    谢谢、

    Ashok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我可以看到您的硬件配置吗? 我刚才在办公桌上做了这些操作、并获得了设备信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BLiu :

    感谢您的支持!

    1.我将 LP-AM243 LaunchPad 与 BP-CC33XXMOD SDK 一起使用。 电源为 5V 3A。  

    2.端口信息。  

    3.我刷写了 TI CC3301 SDK。 我可以使用 Tera Term 通过命令(WLAN_START、WLAN_CONNECT 等)与硬件通信。 但很遗憾、我无法通过 SimpleLink WiFi Toolbox 读取器件信息。 我尝试使用 SimpleLink WiFi 工具箱来了解 send/recv 命令。 I configufred 1. WLAN_START  2. WLAN_AP_ROLE_UP 3. 我已将该接入点连接到 笔记本电脑并尝试发出发送命令、但收到以下错误消息。 其余命令正常工作。  

    我用黄色突出显示了错误消息。 回复 0.0.0.4 而不是 10.0.0.4。 如果我输入 172.31.54.141、则它将回复 0.31.54.141。 我不确定内部会发生什么情况?  

    此外、我尝试了 CC3301 工作站模式、也重新启动了器件。  

    谢谢、

    Ashok  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashok:  

    您可以使用的权变措施是提供通常插入 CC35X1 电路板的 XDS110、但您需要器件信息什么? 它将仅提供以下信息:

    接下来我会查看您的套接字错误。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BLiu:  

    感谢您建议的解决方法。 但遗憾的是、我 现在没有 CC35X1 电路板。  

    谢谢、

    Ashok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我不是讨论使用 CC35X1 电路板、但我指的是这些引脚:

    CC33XX 上的黑色磁芯片、您可以将 XDS110 插入其中并尝试。