This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:当在 WLAN 和 BLE 之间共享 SDIO 时的 WLAN 吞吐量

Guru**** 2811095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1585330/cc3301-wlan-throughput-when-sdio-is-shared-between-wlan-and-ble

器件型号: CC3301

您好、

如果 SDIO 与 BLE 共享、WLAN 吞吐量是否会受到影响?

仅通过 SDIO 的 UDP 吞吐量是 65 Mbps ;并且 SDIO 的时钟为 26MHz 最大值,因此有 4 个数据引脚,我们应该达到超过 100Mbps 所以我假设有足够的余量,这样 BLE 不会影响 WiFi,但我会向你确认

 

谢谢

Geoffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温馨提示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy Geoffrey,  

    如果使用共享 SDIO、BLE 会影响吞吐量、但根据您提到的当前设置、BLE 可以忽略不计。 然而、为了获得最快、可靠的 WLAN 吞吐量、将 BLE 与 UART 分离并每个都有自己的传输线程是最佳选择。

    此致、

    Rogelio