This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3501E:。

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3501E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1586473/cc3501e

Thread 中讨论的其他器件:CC3501E

 。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Romulo、您能尝试重新格式化您的问题吗? 我看不到任何东西

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最近从 CC3501e IC 收到了最新的 PG2 样片、并且我尝试在定制电路板中刷写/调试网络终端示例。 此设计已通过之前版本的 IC 进行了验证、我能够使用 ccs20 通过启动无工程调试权变措施来刷写和调试代码。

    通过这个新的硬件版本、我的开发环境包括   

    CCS 20.3.1.5___1.9.1

    simplelink_WIFI_SDK_9_20_00_17_ea

    simplelink_wifi_toolbox_win_3_2_19

     

    使用 XDS110 调试探针进行编程。

    我配置了电路板的直接闪存类型、没有 PSRAM

     

    在 CCS 中刷写或编程时、总是会收到此错误。 Im 测试网络终端示例:

     

    设备已激活、我可以运行无线电工具。 它闪烁且未报告任何错误。

     

    如果我尝试使用简单链接 wifi 工具箱并对默认映像进行编程、则会收到以下错误: