This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0101:TXS0101 拉电流能力和合适的替代器件

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0101, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1585696/txs0101-txs0101-source-current-capability-and-suitable-alternative-device

器件型号: TXS0101
主题中讨论的其他器件: TPS25751

您好、

我们目前正在评估 TXS0101、它可能会替代 Toshiba 的 TC7SPB9306 (7) TU。
在查看数据表时、我们找不到其输出拉电流能力的明确规格。

在我们的应用中、该器件用作 3.3V 至 5V 的电平转换器、
输出侧预计会提供大约 4–8mA 的电流。

您能否澄清以下几点?

  1. TXS0101 输出的典型或建议拉电流能力。

  2. 拉电流约为 4–8mA 时、VOH / VOL 或信号完整性出现任何预期下降。

  3. 如果 TXS0101 不适合这个电流电平、您可以推荐任何替代 TI 器件
    是否提供类似的电平转换功能以及更强的驱动能力(≥4–8mA)?

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    此处列出的 Toshiba 器件和 TXS0101 都无法单独提供驱动强度。 预期用例是什么、是否需要 I2C 缓冲器要求、从而具有高驱动能力?  还是需要驱动能力的不同接口(即 UART/ GPIO)?  

    I2C 缓冲器: www.ti.com/.../products.html

    驱动强度大于 4mA 的 1 位转换器: www.ti.com/.../products.html

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    非常感谢您之前的答复。
    为了阐明我们的用例、计划在 TPS25751 系统中使用 TXS0101、专门用于检测 USB 电缆的连接/分离信号。

    在该应用中、电平转换器需要在输出侧(3.3V→5V 方向)驱动大约 5mA 拉电流、以确保 5V 域稳定的逻辑识别。

    您能否确认 TXS0101 是否能够可靠地处理此负载电流?
    如果没有、您能否建议使用适合此应用的替代 TI 器件、该替代器件提供类似的电平转换功能和≥μ A 5mA 驱动能力?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    根据用于拔出/插头事件的接口 (GPIO 或 I2C)、客户可以参阅以下支持足够驱动强度的产品:  

    I2C 缓冲器: www.ti.com/.../products.html

    驱动强度大于 4mA 的 1 位转换器: www.ti.com/.../products.html

    请注意、TXS0101 将无法提供此处所需的足够 5mA 驱动强度。  

    此致、

    插孔