This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3350:询问 CC335x 吞吐量测试平台(高达 50Mbps)

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1586537/cc3350-inquiry-about-throughput-test-platform-for-cc335x-up-to-50-mbps

器件型号: CC3350

您好!

根据 CC335x 数据表、应用吞吐量可高达 50Mbps。 您能否说明使用了哪个 MCU 平台或主机配置来实现此吞吐量?  

谢谢、
斯科菲尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scofield、

    请注意、使用具有强大 RSSI 的 4 位 SDIO 通过 Linux MPU 产生更高的吞吐量。 然后、您可以 参考 cc33xx_linux_packages/cc33xx/docs/User Guide -> Software Examples-> WiFi Fundamentals -> Throughput Testing Guide 中的吞吐量测试指南。 它将回答您的问题、并为您要执行的其他测试提供指导。

    您可以在此处安装 Linux 软件包: https://www.ti.com/tool/CC33XX-SOFTWARE#downloads

    此致、

    BLiu