This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:在对 BLE 功率进行重复测试时、功率会显著波动。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BP-CC3351, LP-XDS110ET, LP-XDS110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1577516/cc3351-when-repeatedly-tested-the-ble-power-the-power-fluctuated-significantly

器件型号: CC3351
Thread 中讨论的其他器件: LP-XDS110ETLP-XDS110

尊敬的 TI 专家

  当我反复测试 BLE 功率时、我发现一个问题、功率明显波动。 下面是我的测试命令和测试数据。  

image.pngimage.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是否有人观看过此问题? 已经有 10 天了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yi雄  

    正如昨天谈到的、当您将数据包长度设置为 37(十六进制 0x25)时、您是否获得了稳定的 TX 功率? 或更改为其他设备、例如具有 1MHz RBW 的频谱分析仪。  

    BR。 Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albin

      我就像你说的、μ s 用的数据包长度为 37、用 CMW270 进行测试、CMW270 上的数据包长度也设置为 37。 但 问题仍然存在。 可以看到我的测试日期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    任何更新?7 天已过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对延迟深表歉意。 我会让硬件团队为您研究此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yihong:

    您能在这里描述一下如何测量 TX 功率吗?  

    您使用的是在另一个线程或其他机器上显示的仪表 VSA 吗?

    我们在这边没有看到这种 TX 功率波动。

    此致、

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonathan Cohen

       我已经录制了我的测试视频、 这将帮助您更直观地了解我的问题。 一种是在 BP-CC33X1 使用的无线电工具上进行测试、另一种是在我们的电路板卡使用的校准器工具上进行测试。  它们都有电源波动的问题。 我使用了脂点测试。

    e2e.ti.com/.../BLE-power-calibtator-tool-on-our-board-card.mp4e2e.ti.com/.../BLE-power-radio-tool-on-BP_2D00_CC33X1.mp4

    我们电路板卡上的校准器工具命令:

    BP-CC33X1 上的无线电工具集

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yihong:

    感谢观看有用的视频。 我们仍在努力重复这一问题、但我们无法做到。 Litepoint 是我们选择的测试仪,我们在该器件上进行了广泛的测试 — 在所有这些测试中都没有遇到与此类似的行为。  

    Litepoint 的行为是否与使用 CMW 测试仪观察到的行为相同?

    我们完全匹配您的测试仪设置、但其中一个设置不允许我们捕获:

    您是否可以将 Pw功率 检测间隙时间调整为 3.2us? 这是我们的默认设置和 0 不适用于我们 — 也许它相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dylan Hubbar

      我想我已经弄清楚了使用无线电工具进行测试时 BLE 功率波动的原因。 我将  LPXDS110(标记为 TGT VDD) 上)上的跳线移动到 EXT、并 将第二个 micro-USB 电源连接到 BP-CC3351、确保电源稳定。

     但当我的时候  使用校准器工具测试我们的电路板卡、 功率仍然波动 。 您可以通过观看我上周发送给您的视频获取详细信息、下面是我的命令和测试步骤。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yihong:

    很高兴现在听到这个作品。  

    请注意、对于 BP-CC3351、您只能使用 LP-XDS110ET。 而不是像下图中所示的 LP-XDS110。  

    我们的用户指南记录了此处的正确设置:

    确保遵循本指南。

    此致、

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      好的、现在问题是  当我  使用校准器工具测试我们的模块、 电源仍然波动(不使用 LP-XDS110) 。 您可以通过观看我上周发送给您的视频获取详细信息、下面是我的命令和测试步骤。 请 查看此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yihong:

    让我们看看您的硬件是否也有功率波动。

    请验证您的硬件电源是否能够支持数据表规格所需的电流消耗。  

    这是我们的数据表中的一个注释:

    您还应根据数据表验证正确的电压到达正确的器件引脚。

    此致、

    Jonathan