This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:与其他解决方案相比、捕捉到的 BLE 广播数量似乎非常低

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1586694/cc3351-number-of-caught-ble-adverts-seems-very-low-compared-to-other-solutions

器件型号: CC3351

您好! 我 在嵌入式 Linux 器件中使用 CC351 来“捕捉“来自热电偶肉探针的 BLE 广告。

使用智能手机或我的 Linux 系统中采用不同 BLE 解决方案扫描 BLE 广告时、我至少可以在 1 或 2 秒内看到一次该广告。

在 CC3351 的帮助下、我每 5 秒只能看到一次。 通常每 7 至 15 秒仅一次。

我当时使用 100ms 和 1000ms 来表示扫描窗口和扫描间隔。

CC3351 的这种预期行为是否可以帮助我做出改进?

谢谢、Alex