This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351MOD:未使用的接口引脚 (UART、COEX、ANT_SEL) 可以保持悬空?

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3350MOD, CC3351MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1579608/cc3351mod-not-used-pins-of-interface-uart-coex-ant_sel-can-be-left-floating

部件号: CC3351MOD
Thread 中讨论的其他器件: CC3350MOD

您好团队:  

未使用的接口引脚 (UART、COEX、ANT_SEL) 可以保持悬空?

 

谢谢  

1 月

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果不使用 COEX 或 ANT_SEL、这些可保留为 NC。  

    您似乎选择使用具有 Wi-Fi 和 BLE 的 CC3351MOD。 在这种情况下、请确保 UART 线路不会悬空并连接到您的主机。 如果您没有使用 BLE 的计划、则可以将 UART 保留为 NC、但如果您只获得 CC3350MOD、这是我们的仅 Wi-Fi 模块、那会更好。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们 在 CC33XX-Linux-MPU 版本中启用了以下接口。

      • SDIO 上的 Wi-Fi、UART 上的 BLE
      • Wi-Fi 和 BLE over Shared SDIO
      • Wi-Fi over SPI、BLE over UART

    BLE 能否与您共享的 SDIO 一起使用、以及必须如何连接 UART(保持悬空?) 意味着什么? 或者、是否可以不使用共享 SDIO? 在这种情况下、我们可能必须坚持使用  XCC3350MODxxx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jan、

    是的、您可以通过共享 SDIO 使用 BLE。 如果您希望使用共享 SDIO、仍然可以将 UART 保持悬空。

    此致、

    Josh