This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3300MOD:如果未使用硬件流控制、我是否应该使 CTS/RTS 保持开路或将其接地?

Guru**** 2893060 points

Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX, CC3300MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1578451/cc3300mod-should-i-leave-cts-rts-open-or-tie-them-to-ground-if-hw-flow-control-is-not-used

器件型号: CC3300MOD
主题中讨论的其他器件:SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX

尊敬的 TI 专家:

 作为标题、如果我使用没有蓝牙的 CC3300MOD、那么我可以在没有连接的情况下使 UART_CTS/RTS 引脚保持断开状态吗?

 或者、如果仍要使用 PC GUI 的“MOD"来“来使用 UART_TX/RX 接口测试 SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX PCB 设计、我是否应该将其接地?

Br、Jesse。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jesse、

    这是否与我们通过电子邮件讨论的同一主题相关? 如果是、我将标记为已关闭。  

    此致、

    Josh