This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:使用 CC3351 的内部慢时钟有何影响?

Guru**** 2924880 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1580329/cc3351-what-are-the-effects-of-using-the-internal-slow-clock-of-cc3351

器件型号: CC3351

 ‘专家、您好

  CC3351 的慢时钟、我们计划使用 CC3351 提供的内部时钟。 在睡眠模式期间、这是否会对 WiFi 产生任何影响? 此外、如果我们这样做、在 85℃ 的温度下是否会有任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当选择要在内部驱动的慢时钟(这种情况下精度不如所示)时、器件配置为更早唤醒并持续更长的时间、以便器件可以在正确的时间轻松地从连接的 AP 接收信标、从而导致更高的功耗。 在测量平均电流时会看到这一点。

    我需要在内部检查 85°C 时的影响、但我假设内部时钟频率发生非常轻微的变化、从而导致器件提前唤醒并再次保持唤醒的时间更长。 同样、外部时钟将更加准确。

    您可以使用我们的 BoosterPack 来测量外部使用的慢时钟的电流、然后将其移除并再次测量电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sabeh Khan

      我看到 CC3351 数据表中规定的工作环境温度为–40℃ 至 105℃。 在这样的环境温度下、内部是否可以

    时钟 精度是否仍符合 CC3351 芯片的工作要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们确实会在–40°C 至 105°C 的整个温度范围内测试 CC33xx。 让我邀请我们的硬件团队来帮助获取有关该问题的响应、看看我们如何测试内部与外部慢速时钟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sabeh Khan

      让我邀请我们的硬件团队来帮助获取有关该问题的响应、看看我们如何测试内部与外部慢速时钟。  

    “ 什么时候会有结果? 您测试的全温度范围为–40°、C 至 105℃°C、这意味着在此类环境温度下、 内部时钟 精度可以满足 CC3351 芯片的工作要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yihong:

    我们仍在与内部研发团队合作、了解我们拥有的相关数据。 我希望能在下周初获得最新情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    快速说明一下、客户需要使用 sysfs API 来确定内部/外部 SLW 时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yihong:

    我仍在努力从我们的研发团队获取正确的性能数据 — 我的精度数据和电流消耗数据非常旧,因此我正在验证这些数据是否仍然准确,因为我们在过去一年进行了固件改进。

    我想注意的是、缓慢的时钟精度不会直接影响射频性能、这是由于射频链中未使用慢速时钟所致。 对于直接射频影响、快速时钟是主要影响因素、因此保持该时钟的精度尽可能严格至关重要。 总结:典型射频特性、如 TX 功率、EVM、频谱屏蔽、频率精度、RX 灵敏度、 使用内部慢速时钟和外部慢速时钟之间的相邻信道抑制和 PER 性能不会有所不同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dylan Hubbard

      任何更新?您是否收到了 R&Dteam 的数据?  我需要知道您如何 测试内部与外部慢速时钟以及 本周的测试日期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yihong:

    需要提供的一些信息具有敏感性。 我已将信息发送给您的现场支持团队、让您离线。