This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:网络 ping 延迟过高问题。

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1581319/cc3351-the-problem-of-high-network-ping-delay

器件型号: CC3351

由于以下原因、TI WIFI 需要很长时间才能发送 ping 数据包:

1 发送 ping 请求后、wifi 立即睡着。

2 在下一个信标到达前唤醒并收听位图字段。

3 如果位图显示路由器有高速缓存、则发送 QoE nulldata 数据包、告诉路由器他已被唤醒。

4 路由器和 STA 建立了 BA、然后发送 ping respone。
由于信标发送一个 100ms 的周期、因此每次接收一个数据包大约需要 100ms。



我们需要无线网络,而不是在合同过程中睡觉。 可以配置哪些参数? 期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您可以发出“iw wlan0 set power_save off“命令、关闭 cc33xx 上的 PSM 功能并保持唤醒状态。 然后、延迟应显著降低。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sabeh Khan1. 
    wifi 库是否可以实现自适应开关休眠?
    否则、应用层会将在发送数据之前和之后的开关控制为睡眠状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果固件没有接收到足够的数据或在特定时间内没有接收到数据、则固件确实具有自动进入睡眠状态的机制。 您可以在我们的文档中阅读有关此功能(称为 PSM)的信息。  https://dev.ti.com/tirex/explore/content/CC33XX_LINUX_MPU_1_00_00_09__all/docs/linux/html/linux/calibrator/calibrator.html#power-save-mode-in-calibrator 

    因此、使用 ping 命令、器件会找到足够的时间进入睡眠状态、然后在 下一个 DTIM 之后从 AP 接收 ping 响应。 但是、如果您要运行 iperf3 测试或从网络服务器下载文件、那么 CC33xx 始终进行发送/接收、因此它应保持唤醒状态一段时间。

    如果您想尽可能长时间地将器件保持在工作模式、可 使用“iw ..power_save“命令从应用程序执行此操作。 否则、您可以依赖上面链接的文档中提供的默认值。