This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:有关无线布局问题和元件选择问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1587008/cc2340r5-regarding-wireless-layout-issues-and-component-selection-issues

器件型号: CC2340R5

尊敬的团队:  

您能帮助进行下面的设计验证吗?

我需要您的帮助、以确认无线功能正常工作、以及某些其它组件是否正确。 当然、我不使用板载天线、而是使用陶瓷天线。 如果我有什么问题、请告诉我。 我将介绍我的设计和 PCB 布局 pcb.jpgDesign.jpgpcb1.jpg

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Marvin、

    您(或客户)是否已经通过 SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REPORTS 设计工具|德州仪器 TI.com 提交了设计审查申请? 如果不是,这将是我推荐的第一件事。  

    您所附的照片当前也不会显示。   

    若要测试您的电路板、我还建议使用 SmartRF Studio 8、然后选择任何 PHY 并进行连续 TX/RX 测试、再进行正常的数据包测试。  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    你好。  SimpleLink _24G Hz_Design_Review_Request_Form .xlsx 不会 在下拉列表中包含 CC2340R5。 如何继续?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Marvin、

    应支持 CC2340R5:  

    (您能否在申请表而不是下拉列表中手动键入 CC2340R5?)

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    Excel 文件不会让我手动输入  CC2340R5  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Marvn Arcangel、  

    我刚刚查看了 Excel 工作表、并与我的硬件团队成员一起查看了相关信息、我们确认工作表中缺失 CC2340x。 现在、我建议仅保留该单元格、在右侧单元格中手动输入 CC2340R5(并将其写入电子邮件中)。  

    您还能否回复有关陶瓷天线的信息(数据表/设计)? 我会让此主题上的硬件团队成员帮助查看它(不管出于什么原因,第一篇文章上的图片都不显示)  

    谢谢、
    Alex F