This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:在韩国 RE 测试期间、杂散发射 (Rx) 水平超出限制

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1565777/wl1837mod-spurious-emission-rx-level-exceeds-limitation-during-korean-re-testing

部件号: WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL1837

工具/软件:

您好:

我们对 wifi 模块 wl1837 使用校准器命令 在韩国 RE 测试 中、在 2.4G RX 测试中、需要将杂散发射 (Rx) 水平限制在–54dbm 以下、但实际结果约为–52/-53dbm,–53,误差、误差稍大。

根据 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1071808/wl1837mod-spurious-emission-rx-test-failure-during-korean-re-testing 中的建议

已尝试以下步骤、但似乎没有帮助。

1) 使用  https://git.ti.com/cgit/wilink8-wlan/wl18xx_fw/提供的最新固件 8.9.1.0.2

2) 使用 来自 https://git.ti.com/cgit/wilink8-wlan/18xx-ti-utils/tree/wlconf/official_inis 的 WL1837MOD_INI_FCC_CE_JP.ini

3) 更改 5G 天线编号。   wl18xx.phy.number_of_assigned_ant5 = 0x02

4) 调整校准器命令添加 SET_ANTENNATE_MODE_24G。

我们尝试了校准器命令的几种组合、但所有测试结果都不符合要求。 以下是正在执行的命令示例。

校准器 wlan0 plt POWER_MODE 打开;睡眠 0.5;
校准器 wlan0 wl18xx_plt tune_channel 1 0 1;sleep 0.5;
校准器 wlan0 wl18xx_plt set_Antenna_mode_24G 2 0 1 0 1;睡眠 0.5;
校准器 wlan0 wl18xx_plt start_rx 01:02:03:04:05:06 01:02:03:04:05:06;睡眠 0.5;
校准器 wlan0 wl18xx_plt get_rx_stats;sleep 0.5;

我们发现 该问题可能由 PLT 模式引起、因为在执行“calibrator wlan0 plt power_mode on“后、 杂散发射会超过限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yiwei:

    我已将此主题分配给我们的一位硬件专家进行支持 — 请给他们一些时间来回顾当前流程和上一篇文章。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dylan、

    感谢您的支持、我将等待结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yiwei:

    在 PLT 模式下运行时、在启动 RX 之前、应使用以下命令:

    校准器 wlan0 plt POWER_MODE 开启

    校准器 wlan0 wl18xx_plt tune_channel 1 0 3.

    校准器 wlan0 wl18xx_plt set_Antenna_mode_24G 1 1 1 1.

    如果这对您有用、请告诉我们。

    此致、

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonathan、

          我们已经尝试了您的命令、但问题仍未解决。 实际上、输入命令的第一行时已经出现了杂散。

    校准器 wlan0 plt power_mode on“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:  

    您对此是否有进一步的建议或后续步骤?

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    我仍在内部进行检查。 我将在本周结束前提供最新情况。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    我再也不知道了。“  

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    抱歉、您稍后回复。

    根据我所做的检查、我们使用了您通过此测试所用的相同配置。

    我还在与研发部门一起深入研究  

    您能否提供有关特定韩国认证测试的一些信息? 专门针对频谱分析仪的测试设置/配置。

    我尝试在网上搜索、但找不到官方规格。

     

    仅供参考、我将从明天开始离开办公室、直至下一个星期三 、 我将在下周结束时向您提供有关我们进度的最新信息。

    此致、

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonathan、

    可以参阅 KCC 认证测试设置和配置  KS X 3123 、它具有相关的程序。 。  第 G.3.5 章  包含您需要的基本信息。 我已经翻译了本章、并将其包含在随附的图像中、以供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rui、

    根据您发送的规范、您应使用 1MHz 的 RBW 进行测试(因为您测试的频率高于 1GHz)。 您还应更改 扫描频率范围、扫描时间和 VBW、以便与规范中写入的内容保持一致。

    如果您尚未考虑路径损失、请务必使用网络分析器准确测量。

    我假设您正在测量峰值检测器? 还请发送 KCC 规范中列出了限值(峰值或 RMS)的部分。

    如果这会改变结果、请告诉我。    

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    经认证的实验室按照 KCC 规范在我们的器件上进行了 Rx 发射测试。 如屏幕截图所示、测试结果仍然失败(目标<–54dBm)。 该实验室使用峰值检测模式作为标准。 RMS 检测模式的标准需要与韩国实验室确认、预计下周会提供反馈。 您能否分享您本人的测试结果? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rui、

    我尝试了在实验室中的设置进行测量、但在二次谐波处没有看到与您相同的杂散。 但我对您所看到的内容有一个理论。

    当我尝试在频谱分析仪中测量二次谐波附近的峰值时、我只开始在频谱分析仪中进行扫描 之后 我开始了 Rx 测试。 那么我在二次谐波中没有看到任何杂散。 这是合理的、因为我们调谐到的通道中应该没有传输、所以在器件不传输时不应该有谐波。

    然而、当我像您一样在测试开始时开始扫描频谱分析仪时(即在发出“calibrator wlan0 plt power_mode on“命令之前)、我在二次谐波处看到了杂散。  

    此杂散是由于正在发生器件自动校准。 当器件进入 PLT 模式时、它会执行校准。 此过程会在调谐到的通道上发送一个短的校准脉冲、这就是您看到的杂散。 同样、在执行“tune_channel"命令“命令时、也会执行校准。  

    只有在执行“start_rx" 命令“命令后、即在器件执行校准后、才应开始在频谱分析仪中进行扫描。  

    总之、在测试杂散发射 RX:

    校准器 wlan0 plt POWER_MODE 开启
    校准器 wlan0 wl18xx_plt tune_channel 1 0 3.
    校准器 wlan0 wl18xx_plt set_Antenna_mode_24G 1 1 1 1.
    校准器 wlan0 wl18xx_plt start_rx  
    ***开始在频谱分析仪中进行扫描***

    请告诉我这是否适合您。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonathan、

    二次谐波杂散是持久的、并且不仅仅是在命令执行期间连续发生。  我不知道为何会有不同的结果。  

    实验室已具备 RMS 导向器模式的标准。 峰值模式 (<–54dBm) 也是如此。 我们的器件将发货到韩国进行正式测试。  如果有任何进一步的测试结果、我将更新给您。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    我们已收到韩国实验室的测试结果。 遗憾的是、在 RMS 和峰值检测器模式下、该器件仍然无法正常工作。

    为了解决这些问题、TI 需要进行进一步调查。

    您能否分享您本人的测试结果?  当您输入命令“calibrator wlan0 plt power_mode on“时、您应该能够观察频谱上的谐波杂散。 如果输入其他命令、杂散应该会在您这边消失、对吧?

    但我们始终在输入命令后观察到杂散。 您这边的驱动程序版本或配置是否存在差异、这可能解释了输入其他命令时杂散为何会消失?

    看起来 WL1837 RX 发射杂散问题并非隔离式问题、因为可在 TI E2E 论坛上找到多个类似的报告。
    如果 TI 仍然无法重现您这边的问题、我们愿意向您发送我们的 M.2 WiFi 模块以供进一步分析。 谢谢。

    ----------------------------------------------------------------------------

    测试项:Rx 杂散发射

    失败频率:4.823 GHz

    RMS 检测器模式测试结果:–53.98dBm

    峰值检测器模式测试结果:–53.33dBm

    限制:–54dBm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rui、

    我们将继续调查这一问题。

    就像我提到的、当我启动 RX 时、我在二次谐波区域中没有看到任何杂散。 我在执行“calibrator wlan0 plt power_mode on“命令时确实看到了谐波、但由于校准、这是预期行为。 如果您从校准器命令开始以最大保持值在频谱分析仪中开始测量、您将看到杂散。  

    如上所述、校准完成后、只应在执行“start_rx"命令“命令后开始测量。  

    您能否尝试在 start_rx 命令之后测量杂散? 您不应看到任何杂散。  

    我正在努力再次测试这一点,我将在下周初取得一些干净的结果。  

    我认为这是一个好主意,你把你的硬件发送给我们。 我将与您的 TI 代表 (Luke Dawdy) 交谈、并安排他将您的硬件发送给我们。 确保您向我们发送了所有内容、包括您的主机以及您正在使用的映像已刷新。  

    此致、

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonathan、

    • 我录制了问题的视频。 输入所有命令后、谐波杂散会继续出现。

      我有您的送货地址、并准备了一套 PWA(带 WI‑Fi M.2 模块的主板)、这可能会重现问题。 ‑、我们的设备由锂离子电池供电、未经注册、我们无法将电池运送到您所在的国家/地区。 因此、它必须由+15V 直流电源供电、可以通过实验室中的 UART 工具来调试问题。 如果这对您很方便、我可以将套件寄给您。

      e2e.ti.com/.../Video.784449738.153087.mp4
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rui、

    我想我可以得到这个解决方案。

    之前、我使用 RTTT 而非校准器测试了我的电路板、这里显示了不同的结果。

    当我使用与您类似的托管设置进行测试时、我始终在 RX 测试期间看到杂散。

    使用以下命令测试 RX 时、我能够降低杂散:

    校准器 wlan0 plt POWER_MODE 开启

    校准器 wlan0 wl18xx_plt set_Antenna_mode_24G 1 1 1 1.

    校准器 wlan0 wl18xx_plt tune_channel 1 0 3.

    校准器 wlan0 wl18xx_plt start_rx  

    此处、SET_ANTE_MODE_24G 和 TUNE_CHANNEL 的顺序是相反的。

    这是我的一个错误,首先你需要设置天线模式,然后调谐频道。

    在我的设置中、这在天线 2 上显示了几 dB 的差异。 这也应该对您有所帮助。  

    请使用这些命令进行测试、并告知我您的新结果。

    此致、

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonathan、

    我尝试了您的解决方案并交换了命令序列:calibrator wlan0 wl18xx_plt set_antenna_mode_24G 1 1 1 1 1 1 calibrator wlan0 wl18xx_plt tune_channel 1 0 3。 我观察到一个意外的结果。 事实证明、不仅命令序列很重要、而且前两种天线模式设置也很重要。 两者都必须进行配置、1 and 1以实现更好的杂散性能。 请参阅下图中显示的测试结果。

    但在 SISO 模式测试期间、mac_prim_rx_chain 和 mac_prim_tx_chain 配置为 1 和 1。 我不确定这是否正确、因为校准器工具用户指南中未提及此类设置。 即使在 MIMO 模式下、我相信将前两个设置配置为 2 和 2 也是合理的设置。 我是对的吗?  对此有何评论? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    您能澄清一下 SISO 模式的正确命令吗?

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Luke、

    它们在场景 3 或 7 中运行的任何一个命令都是要运行的正确命令。