This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:天线增益功能要求

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1577911/cc3351-antenna-gain-function-requirement

器件型号: CC3351

致 TI 专家:

背景:本产品是一个平台项目,客户需要调整不同类型机器产品的天线增益参数,以确保 EIRP 保持在合法限制范围内,且客户端软件逻辑不能更改。  

问题:TI 新更新 FW 后、Antenna Gain(天线增益)设置将不会调整功率、这与实际验证结果一致。 因此、我们无法满足客户的要求。  

要求:用于功率控制的 Re 启用天线增益或提供其他解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    能否详细说明如何使用 ANT_GAIN 参数支持此平台方法? 这将帮助我确定仍适合该方案的替代解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Dylan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 T、

    感谢您提供详细信息。 根据说明、听起来 ANT_GAIN 设置最终并不是必需的、但它只是一个可轻松调整的参数、可补偿天线使用的不同天线。 这样可以避免调整全功率限制阵列。

    我们已经考虑过这些情况、并开发了一种可根据 ANT_GAIN 轻松调整功率限制数组的工具。 例如、如果您有基于 2dBi 天线增益开发的功率限制阵列、您可以运行此工具并输入 4dBi 的新天线增益、这将自动调整功率限制阵列以降低 TX 功率、从而保持相同的 EIRP 水平。

    请确认此功能适合您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Dylan

    我们的产品为我们的客户提供辅助电源,他们的软件配置方法不能再更改了。在客户端,客户只能根据实际测量的设备天线增益来调整天线增益参数。因此,不能更改 PowerLimitArray。

    因此、我们只能坚持客户的配置方法、添加天线增益接口以进行功率调节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 T、

    要调整 ANT_GAIN、必须在 Linux 主机文件系统中更新 conf.bin 并重新加载到 CC3351 器件中。 您能详细介绍一下如何实现这一目标吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 TI 团队的 Sabeh 在与我们客户的会面中所提到的、TI 目前正在讨论更新 conf.bin、而无需重新加载内核模块。 如果实施、我认为它也可以满足上述要求。 更多细节,也许你可以与 Sabeh 讨论.  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、张先生、

    我很熟悉这一点、但如果可以实现、我认为没有理由不能以相同的方式调整功率限制数组。