This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:Simplelink-WiFi-toolbox 需要添加写入 Mac 地址的功能。

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1590700/cc3351-simplelink-wifi-toolbox-needs-to-add-the-function-of-writing-mac-address

器件型号: CC3351
主题中讨论的其他器件:SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX

您好、

由于存在生产线、需要在 Simplelink-WiFi-toolbox 上添加和修改 MAC 地址接口并提供命令。

这一要求是紧急的、我期待着你的迅速答复。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    该软件只读取 Mac 地址、但不写入 Mac 地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    有不同的要求。 让我和团队一起记录此信息、我会在开始工作时通知您。

    同时、请阅读 CC33xx SDK 文档中的 OTP 配置指南、因为我们将在 SWT 中提供与此类似的命令。