This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:与 MSPM0 系列和示例代码兼容

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3301, CC3100, CC3351, MSPM0G3519, CC3135, CC3120, MSPM0G3507, CC3551E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1589800/cc3100-compatibility-with-mspm0-series-and-example-codes

部件号: CC3100
Thread 中讨论的其他器件: CC3301CC3351MSPM0G3519CC3135、CC3120MSPM0G3507CC3551E

任何人都能为我提供专门用于 MSPM0 系列 MCU + CC3100/CC3301 Wi-Fi 模块的一些示例代码/项目、或用于生成 IP 地址、TCP/IP、UDP 等基本程序的外设配置步骤。 提前感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samarth:

    首先、我会推荐 cc3301 或 cc3351 器件、因为它们较新、具有最新和最出色的功能、成本较低、并且支持体验应该比 cc3100 好得多、因为 3100 的版本要旧得多。

    其次、您是否考虑过查看 cc3551、而不是将两个器件与 mspm0 和 cc33xx 器件结合使用? 这是一个完整的 WiFi SoC、因此您可以将两个器件组合成一个器件。  http://ti.com/product/CC3551e 

    mspm0 中是否有特定的要求? 即便如此、我仍然可能推荐 cc3551。 mspm0 的问题是有限的内存、驱动程序将占用大量空间。 但在 cc3551 上、cc3551 SDK 中有一个名为“AT Commands“的演示示例。 这样、您就可以在 cc3551 上保留完整的 TCP/IP/UDP 协议栈、并在 mspm0 上进行更简单的设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:

    感谢您的答复! 根据您的回复、我的理解是、mspm0 系列板的问题是有限的内存、驱动程序将占用大量空间。

    目前、我正在尝试  使用 CC3100/CC3301  MSPM0G3519  此类微控制器具有一个独特功能  512KB 的闪存  (ROM) 。 它还包括一个 16KB 数据闪存组和 128KB SRAM。  

    这是否仍不足以满足司机的需要?

    我感谢就此问题提供的任何帮助。

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 CC3100、CC3120 或 CC3135 这一点应该足够了。 但对于较新的版本、CC3301 可能不会。

    但我同意、将 CC3551 或更旧的 CC3220/CC3235 与 AT 命令应用结合使用可能是一种不错的方法。

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、  

    感谢您的答复

    根据我的研究、我发现我们可以为 MSPM0 G 或 L 系列更新 CC3100 SDK 驱动程序。 您是否拥有 适用于 MSPM0 MCU 的 CC3100 SDK 驱动程序所需的任何资源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    没有关于将 CC31xx 器件移植到 MSPM0 的资源。 CC3100 具有适用于 MSP430 和 TM4C 的端口。 CC3120/CC3135 支持 MSP432。

    但是、如果您想使用 CC31xx 器件、我强烈建议使用 CC3120 或 CC3135。 这些器件更新得多、更好、包含更好的文档。

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我们有 CC3120 BoosterPack。 您能为我们提供几个与 MSPM0G3507/519 板配合使用的示例代码、因为我们无法找到 CC3120 特定 SDK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    CC3120 和 MSPM0 器件没有示例。 仅适用于 MSP432。

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    Wi-Fi 模块的 SDK 支持 MSPM0 系列微控制器和 Code Composer Studio 吗?  我们也在尝试使用 MSPM0 系列 MCU 连接 Wi-Fi 应用时大展拳脚。

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不知道如何通过 WiFi 器件对 MSPM0 提供直接支持。 如上所述、最简单的方法是在命令应用程序中使用。 这可以使用 CC3220/CC3235 或新的 CC3551E 完成。

    1 月