This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:SPI 速度问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1591348/txb0104-spi-speed-problem

部件号: TXB0104
主题中讨论的其他器件: TXU0304

TXB104RUT
由于 TXB104RUT 导致我们出现 SPI 速度问题。 主要原因是从器件侧的传播延迟 (16-20ns、但额定最大速度为 24MHz)。 到目前为止、8MHz 最大值为、16MHz 无法实现。 电平转换是从 1.8V 主器件完成到 3.3V 从器件。 是否建议其他快速解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara:

    TXU0304 可用作 P2P 交换、另外还有方向控制转换器 AVC4T774/AXC4T774 可用于 SPI 电平转换应用。

    此致、

    插孔