This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:Wi-Fi 信道操作

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1587710/cc3351-wi-fi-channel-manipulation

器件型号: CC3351

您好、  

我想在 CC3351 Wi-Fi 模块上执行 Wi-Fi 信道操作。  
为此、我参考 了 CC33XX Linux 用户指南

是否有任何其他文档或方法可用于操作 Wi-Fi 通道?  

此致、  
参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parv、

    不确定我是否了解您在“干扰 Wi-Fi 频道“方面的需求。 CC3351 支持基站和 AP 模式。 在 AP 模式下、您可以从 hostapd.conf 设置 WIFI 信道。 在工作站模式下、信道取决于您连接的 AP 已经确定的内容。 但是、当发出扫描命令时、cc3351 可以主动被动地扫描所有 WiFi 信道、但这会在固件中自动发生、用户无法访问。

    您能说明一下您正在寻找什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeen:

    我们使用的定制板运行在一个板上 AP 模式 而另一个在中运行 基站模式 。 我要修改 Wi-Fi 信道配置 天线设置 。 为此、我指的是上面随附的链接。

    我想确认这是正确的做法还是我的方向不正确。

    此致、
    参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parv:

    然后、使用 Linux 用户指南可以确定正确的方向。 您可以使用 hostapd.conf 更改 AP 模式设备的通道。 请参阅该文件中的“channel"变量“变量。

    对于工作站器件、AP 启动后、会自动扫描 AP 并切换到同一信道。 除了使用 wpa_supplicant 连接到 AP 模式器件之外、无需任何其他配置。

    天线设置可以通过 INI 配置找到、也可以在 Linux 用户指南中找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:  

    感谢您对 AP/基站信道配置和天线设置的说明。 我有一个关于监管预合规性测试的问题。

    我希望 在 AM62Lx 平台上执行 Wi-Fi 和 BLE 监管预合规性测试。

    为此,我想知道:

    1. 校准器工具用法:

      • 如何使用 TI 校准器工具将 Wi-Fi 和 BLE 无线电置于连续发送 (TX)、连续接收 (RX)、音调或数据包模式?

      • 是否有特定的命令或脚本可用于启用监管实验室所需的测试模式?

    2. 固件 或 驱动程序中的测试模式支持:

      • SDK 中包含的 Wi-Fi/BLE 固件是否支持法规遵从性 (FCC/CE) 所需的测试/生产模式? 如果是、我在哪里可以找到启用这些模式的文档?

    3. 预合规性测试所需的设置:  

      • 建议使用哪些硬件/软件配置来执行预合规性测试?

      • 我是否需要任何特殊的二进制文件、射频测试固件或校准数据?


    任何与 AM62x 的 Wi-Fi/BLE 监管测试和校准/测试实用程序相关的指导或参考文档都会非常有用。

    此致、  
    参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parv:

    在 Linux 用户指南中、您可以找到问题所需的所有信息、因此我建议通读“校准器工具“指南。 有一个用于连续 TX 测试的选项。 我们没有连续的 RX、因为您最终需要收集状态。

    是的、SDK 中提供的相同固件可用于测试模式和法规合规性。 固件内置特殊的“测试“模式(仅在激活校准器或无线电工具时使用)。

    [引述 userid=“663100" url="“ url="~“~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1587710/cc3351-wi-fi-channel-manipulation/6121985
    • 建议使用哪些硬件/软件配置来执行预合规性测试?

    • 我是否需要任何特殊的二进制文件、射频测试固件或校准数据?

    [/报价]

    这取决于您的测试机构、但他们可能会进行辐射测试和传导测试。 您的硬件可能需要支持这种功能。 建议联系测试机构进行确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:  

    我在 TI Thread 中提供了更多详细信息来阐明我的疑问
    请检查一下。

    如果您想现在关闭该线程、您可以继续并关闭它。

    此致、  
    参数