This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:802.11ax 部分/完整 RU 控制问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351, CC3351MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1593279/cc3351-802-11ax-partial-full-ru-control-question

器件型号: CC3351

您好 TI。

 

我有一个关于 CC3351 802.11ax 的部分和完全 RU 控制的问题。  我们的认证合作伙伴询问如何控制 802.11ax 部分和全部 RU。  我对 802.11ax RU 不是很熟悉、我希望得到一些指导。

提出了问题 6 和 7。  我认为答案 6 是正确的、但我不确定第二部分、即询问如何控制 802.11ax 的 RU。

对于问题 7、我不确定具有完全和部分 RU 相同的 PSD 会有什么影响。

image.png

我附上了 SimpleLink Wi-Fi 工具箱中 802.11ax TB 前导码类型的屏幕截图。   任何帮助都将是伟大的!

image.png

 

谢谢!

Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Edward、

    有关 GUI 的更多详细信息、请参阅我们的无线电工具用户指南、但简而言之、我的反馈如下:

    启用 11ax TB 时显示的默认设置是可以的、测试机构只需要调整:

    • 频率带宽
    • 直接通信
    • Tx 功率
    • RU 分配
    • 天线编号(如果使用分集)

    可以根据占空比需求调整数据包大小和延迟、但默认值应该没问题、测试机构应在需要时直接将占空比增加到结果中。

    对于 7 的问题是令人困惑的是要诚实。 但是、我认为应该与我的测试机构要求我确定是否需要 RU 测试相同:

    如果部分 RU PSD 值等于或小于全部 RU、则无需对部分 RU 进行测试。

    但情况并非如此、因为部分 RU 将具有更高的 PSD。 您可以访问 此处 获取 CC3351MOD(我们使用此芯片组的模块)的认证报告、从而查看我们的测试结果。