This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:如何检查 i'm 当前是否处于 PLT 模式?

Guru**** 2927680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1590244/cc3351-how-can-i-check-whether-i-m-currently-in-plt-mode

器件型号: CC3351

你(们)好  

我正在使用“calibrator wlan0 plt power_mode on“启用 PLT 模式、但如何检查我当前是否处于 PLT 模式? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    只要您使用该命令、您就会保持在 PLT 模式、直到您关闭 POWER_MODE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否有方法可以检查 我当前是否处于 PLT 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、还没有。 但是、这些模式不会自行更改、因此您当前的 PLT 模式将基于最新的 POWER_MODE 命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

     所以有一个 commcand 可以检查它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些模式不会自行更改、因此您当前的 PLT 模式将基于最新的 power_mode 命令。

    我知道这、但我只是想看看它的一些其他原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我说过,我不会伤害你的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我讲过了。 谢谢!