This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:CC3351 的最大 TC 和 Tj

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1588954/cc3351-the-maximum-tc-and-tj-of-cc3351

器件型号: CC3351

尊敬的  TI 专家

 CC3351 的最大 TC 和 Tj 值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yihong:

    您能解释一下如何处理这些参数吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dylan Hubbard

      我们想观察 在环境温度为 85°时、电路板上的 C3351 是否会超过 TC 或 Tj。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yihong:

    我不确定在此测试期间如何跟踪 Tj。 不过、我认为这些值不值得关注:

    此器件没有 TC 规格、但也不需要它、因为它将受 Tamb 限制+我们的热保护功能、该功能不允许在 WiFi 传输期间超过 Tjmax @我们的 max Tamb。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Dylan Hubbard

      我们将使用温度收集器的热电偶导线连接到 Wi-Fi 芯片来读取表面温度。 我知道您的意思、但我们需要 使用该值 来观察 在环境温度为 85°时、电路板上的 C3351 是否会超过 TC 或 Tj。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

      是否有任何更新? 5 天过去了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yihong:

    我们已经与您的团队得出结论、我们的热保护功能不会让我们的器件在 85°C 下自行损坏 — 应该没有任何问题。 另请注意、此器件支持高达 105°C 的运行温度。