This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:需要实时 conf.bin 更新机制

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1571909/cc3351-need-a-live-conf-bin-update-mechanism

器件型号: CC3351

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

   在配对时重新加载 TI 内核模块将中断配对过程。 在我们的解决方案中的配对期间、预计 Wi-Fi 会在整个过程中保持启用状态。 但是在切换国家/地区代码时、TI 的解决方案需要重新加载内核模块才能重新加载 conf.bin 该文件包含 TX 功率设置。 所以我们需要一种更新机制 conf.bin 而无需重新加载内核模块或中断‑Wi-Fi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您允许更改设备上的国家/地区代码、如何遵守要求您确保终端用户或第三方不能将设备配置为使用超出允许范围的射频参数运行的法规? 这是在美国销售的器件的一项要求。 其他国家也有类似的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于销售到美国的设备、我们将使用特定的软件、这些软件使用固定的国家/地区代码 US。

    对于销售 到其他国家的设备,我们将使用汽车国家代码 机制,由我们实施,  请参阅此票证: CC3351 :关于国家代码获取和设置的问题 . 通过 自动国家/地区代码 机制、它将在第一次 Wi-Fi 扫描后切换国家/地区代码、因此会遇到该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

      感谢您的提醒。 我们将与内部安全团队进行讨论。

      如果我们专注于技术解决方案、您有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是 TI。 但据我所见、这在当前的架构中是无法实现的。 您唯一的选择是在每次准备发货时都使用符合要求的电源设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xianglong:

    在与内部团队进行了简短的讨论之后、我也同意今天是不可能的。 cc33xx FW 需要下载一个配置文件、然后才能开始正常运行。  

    然而,现在我建议这样做:

    1.开始

    2.执行 Wi-Fi 扫描并确定附近 AP 的国家/地区代码

    3.通过重新启动 WiFi 内核模块切换国家/地区代码和 TX 功率限制阵列(又称新配置)

    4.然后、开始上述 BLE 连接和 WiFi 配置过程的其余部分。

    请告诉我、您是否可以接受此概念。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    只是一条评论。 欧盟和日本也不允许使用此类“汽车国家/地区代码“功能。

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张祥龙 、 苏兴 ,

    我们计划使用该功能实时更新 INI 中的一些参数。 您能否提供您认为更新和切换实时 conf.bin 所需的参数列表? 我们不能支持完整的 conf.bin。

    因此、我认为所需的参数至少是 tx_pwr_lim_arr 和 reg_domain。 但如果还有其他问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeh Khan1 :

    感谢您的提问。 我们认为、在我们这边、INI 文件中需要以下参数。

    • PHY.AntGain_2_4GHz
    • PHY.AntGain_5GHz
    • PHY.RegDomain
    • PHY.BleChLim1M
    • PHY.BleChLim2M
    • CORE.PowerLimitArray
    • CORE.CORE.Code.国家/地区