This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:mpath 转储表示 PATH_CHANGE 非常高

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1561558/wl1807mod-mpath-dump-indicates-very-high-path_change

器件型号: WL1807MOD

工具/软件:

当使用“iw dev wlan0_mesh mpath dump“时、path_change 列会指示非常高的值。 通常、某个节点的值每秒会增加几次。 例如、在运行了 24 小时的系统上、我们有:

DEST ADDR      下一跳      iface SN 公制 QLEN EXPTIME DTIM DDET 标记 JUMP_COUNT PATH_CHANGE...:00:97:76 wlan0_mesh 38913 334 0 2100 200 1 0x15 2 289476

换句话说、路径平均每秒更改 3 次。 这真的很正常吗? ChatGPT 建议:

mesh_path_refresh_time=5000 
mesh_hwmp_preq_min_interval=2000

相反、Copilot 建议:

mesh_hwmp_active_path_timeout=20000
mesh_retry_timeout=5000

您推荐什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很难判断什么会导致计数器数量这么高。 通常情况下、在重载环境、跌落、RSSI 不良等情况下、此数值可能会增加

    但是、每秒 3 次听起来很明显。

    连接了多少个节点是否重要?

    您能否从较少的网状网络设备开始并逐渐增加、以了解您是否可以看到它开始爆炸的点?

    启动前计数器是否复位为 0?

    在您的代码中为网格设置了什么值?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、节点的数量很重要。 例如、具有 12 个节点的网络可以正常工作、而 32 个节点通常仅在几个小时内保持稳定、然后会发生各种“离线风暴“。 这是一个有点难说什么是限制,因为问题越来越频繁地出现。 不过、我们还将进行其他测试。  

    网状网关使用:

    mesh_hwmp_rootmode=4
    mesh_gate_announcements=1

    其他节点的这些参数为零。 此外、在 wpa_supplicant 中:

    max_peer_links=8
    mesh_max_inactivity=10
    Beacon_int=500 #仅在网关上
    mesh_basic_rates = 60 120 240

    我们还开始评估以下各项的使用情况:

    MESH _RSSI_THRESHOLD=–80

    没有解决 32 节点网状网络的问题。  

    我们理解、最好根本不使用 CCK。 然而,我们还没有找到一个完全禁用 CCK 的有效方法,因为“基本费率“AFAIK 仅适用于广播等 即使使用上述设置、我们也可以看到已建立的站点使用 1.0 MBit/s 是否有任何禁用 CCK 的建议? 32 节点网状网络的一般设置是什么?

    一般来说,我认为这个制度在创造新的“PLINKs"方面“方面过于激进。 许多节点正在创建 8 个 PLINK;最大值。 这对我来说没有意义,但也许有一个理由? 我们不能降低 max_peer_links、因为这意味着新节点将无法连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有意思。 如果您想要禁用 CCK、也许您可以尝试在 5GHz 下工作、其中最低速率将是 OFDM 6Mbps。

    我从未在网状网络中对如此多的设备进行过测试、因此无法进一步评论。

    我可以尝试在内部提问。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不能使用 5GHz、因为我们只有 2.4GHz 天线等  

    我很惊讶地听说您从未测试过 32 个节点、因为 https://www.ti.com/lit/ug/swru423a/swru423a.pdf 说:

    整个网络中的最大节点数:32

    您说不支持 32 个节点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我并不是说它不受支持,只是我没有试过或测试过它。

    将与测试团队接触底座、询问他们是否这样做。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好、您是否与测试团队沟通过?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还没有不幸的是,因为主要的专家是外出度假。

    他回来后、我将关闭环路。

    很抱歉耽误你的时间。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好、现在已经是一个月了、是否有关于此主题的任何更新? 如果未测试并支持 32 个节点、实际限制是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我知道测试团队没有测试 32 个节点。

    我们的工作台由 10 个单元组成。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们对此感到惊讶。 当对系统施加压力时、通常会出现稳定性问题。 如果您不测试多个节点、高负载、临界情况等、则将无法找到严重错误。  

    也许这一切都解释了为什么我们选择例如固件回归,而你不是:WL1807MOD:WL1807 固件修订版 8.9.1.0.2 回归 。

    我们现在已尽可能切换到上游软件、而不是使用 WiLink 组件和补丁:

    *上游内核 6.6(使用 6.11 的补丁)

    *上游 wpa_supplicant 2.11  

    现在它运行得更好、但我们仍然看到内核跟踪/警告、节点有时会脱机。 但是、由于固件是闭源代码、因此我们无法对其进行调试。 我认为您应该考虑执行更多测试、或者提供固件的源代码、以便客户和开源社区可以修复错误和稳定性问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是彼得的理解。

    固件是闭合二进制文件、不能共享。 网格相关的实现无论如何都在驱动程序/请求程序中。

    不确定上行链路版本能提供什么、但可能缺少许多补丁。 我相信驱动程序和请求程序上都有与网格相关的补丁。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道、如果我们捐赠 32 个 BeagleBone Green Wireless、您能开始使用 32 个节点进行回归测试吗?