This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:BLE 和 Wifi 运行期间的功耗

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1595141/cc3551e-power-consumption-of-ble-and-wifi-during-operation

器件型号: CC3551E

你(们)好

我们正在开发一款支持双频带 WiFi 和 BLE 的全新 WiFi 芯片。

由于这将由电池供电、因此功耗非常重要。

 

您知道我们在哪里可以找到 WiFi 和 BLE 运行的功耗数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    您能接受我发送给您的连接请求吗?