This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:适用于 CC3135 和 CC335x 的 I/F 连接和软件

Guru**** 2812755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135, CC3350, CC3351, CC3135MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1592466/cc3135mod-i-f-connection-and-software-for-cc3135-and-cc335x

器件型号: CC3135MOD
Thread 中讨论的其他器件: CC3135CC3350CC3351

尊敬的 TI 专家:

客户正在寻找由 MCU 托管的合适 Wi-Fi 配套 IC。

然后、我想向您询问有关 CC3135 和 CC335x 的三个问题。

 

问题 1: CC3135 仅采用 SPI 或仅采用 UART 来与主机 IC 通信、是吗? (参考编号:swru455)
 但 SWPA231 请注意、CC3135 必须通过 UART 与主机 IC 连接以进行 FS 编程。

 文件系统编程对于 CC3135 设计是必需的、还是 仅用于首次开发?

 

问题 2: CC3350 等配套 IC 是否需要本身的嵌入式编程?

 

问题 3 CC3351 是否 在 Wi-Fi 方面不支持 UART、而支持 SPI?
    然而、它不支持 SPI、而支持用于 BLE 的 UART、对吗?
  (参考: MCU CC33XX 用户指南)
image.png

感谢您的帮助。

富山治也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Q1:这些来源指向 CC31xx 和 CC32xx 系列器件、而不是 CC33xx 系列器件。 您能解释一下您尝试对哪个器件执行什么操作吗?

    问题 2:您好、从技术上讲、您无法对配套设备进行“编程“、但您可以通过主机 MCU 对其进行配置。

    问题 3:是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 BLiu、

    问题 1: 很抱歉您的混淆。 CC3315 是 CC3135MOD 的一个拼写错误。
       您想告诉我、文件系统编程对于 CC3135MOD 开发是必需的吗?
       还是第一次实施?

    问题 2: 我知道配置与闪存系统相同。

    问题 3 我知道有必要 为 BLE 采用 UART。

    谢谢、

    富山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    问题 1:第一次。 如果您想进行任何更改、可以执行 OTA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。

    它是强制性的吗?
    在我看来、FS 只是传输数据的缓冲区、如果 SPI 连接到外部闪存是稳定的、则不必要。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然需要创建文件系统、所以是的。