This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:WL1807MODGIMOCR:在 5GHz –40MHz 带宽下、吞吐量仅为 30Mbits

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1599575/wl1807mod-wl1807modgimocr-throughput-is-only-30mbits-in-5-ghz--40mhz-bandwidth

器件型号: WL1807MOD

您好、

我们使用的是 WL1807MOD GIMOCR 通信模块。 我们连接的是芯片 802.11n (40MHz) 模式、而我们电路板上的 SDIO 时钟设置为 37.5MHz 。 尽管如此、我们只能看到 30Mbps 而数据表显示的最大可实现数据速率为 ~80Mbps 不同。

请确认:

  1. 是否为的 SDIO 时钟 37.5MHz 可能是吞吐量的限制因素、和

  2. 我们应考虑任何建议的更改(SDIO 时钟、DMA、驱动器/固件设置或其他调优)、以增加观察到的吞吐量。

此致、
Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请告知我们是否有任何更新?

    此致、

    Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viswa:

    这里有许多因素可以发挥作用。

    最好是获取监听器并查看连接的外观。

    基本上、我们使用 50MHz 的 SDIO 时钟、但取决于瓶颈的位置。

    在任何情况下、即使我们取 37.5 到 50 的比例、也应该高于 30Mbps。

    还要考虑 DS 中的数字是清洁环境中的最大值。

    此致、

    Shlomi