This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:CC3301 和 STM32H753 上的 RAM BTL 下载问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3301, CC3351MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1598762/cc3301-ram-btl-download-issue-on-cc3301-and-stm32h753

器件型号: CC3301
Thread 中讨论的其他器件: CC3351MOD

我们目前正在移植 CC33XX-RTOS-MCU 驱动程序以在我们的产品中使用。 我们将 CC3301 与 STM32H753 搭配使用。 到目前为止bus_sendInitCommand、我们能够开始工作、并确认 POCI 在之后变为低电平、WLAN 中断和总线事务似乎也正常工作。

我们在下载 RAM BTL 时遇到问题。 在“----- 下载 RAM-BTL“部分、我们在 UART 输出中可以看到它正在向 WiFi 芯片发送数据包(“dnld 偏移:6 [...]“)。 但是、当它到达最后一个数据包“dnld offset:6 –65912-768"时“时、我们收到的下一条 UART 消息始终为“CommandSM:cmdStatus:cmd_ERR_TIMEOUT“、后跟“cmd_Send:命令 with error! cmdStatus:0x8000581d“。 自然、等待 RAM BTL 上升失败、整体器件初始化也是如此。

SPI 总线仅通过 3MHz 运行、我们不会遇到任何间歇性问题。 它在 RAM BTL 二进制文件的最后一个数据包中始终失败。 由于我们在微控制器上使用的引脚不支持高电平有效中断、因此我们改为使用上升沿中断、并FwEvent_irq_handler在重新启用中断时调用该引脚是否为高电平。 我们修改FwEvent_irq_handler为采用布尔参数来指示它是从 IRQ 调用还是从调用wlan_IRQEnableInt、如下所示:

int FwEvent_irq_handler (const bool irq)
{
    TFwEvent *pFwEvent = gFwEvent;

    if(pFwEvent->eSmState != FWEVENT_STATE_STOPPED)
    {
        if (irq)
        {
            trnspt_RequestSchedule(pFwEvent->uContextId, TRUE);
            wlan_IRQDisableOnIRQHandler();//call adaptation layer
        }
        else
        {
            trnspt_RequestSchedule(pFwEvent->uContextId, FALSE);
            wlan_IRQDisableInt();//call adaptation layer
        }
    }
    else
    {
        ASSERT_GENERAL(0);
        return OSI_OPERATION_FAILED;
    }
    return OSI_OK;
}

 

我们尝试了几种不同的解决方案,包括将 RAM BM 下载错误解决方法的超时时间增加 ctrlCmdFw_ContainerDownload到 2000ms,但没有任何成功。

遗憾的是、我们无法使用我们的逻辑分析仪捕获所有 SPI 通信、因为它是一个较旧的模型、具有较小的缓冲器且无流模式。 因此、我们不能将其直接与 TI LaunchPad Sitara 示例上的通信进行比较。

您能帮助我们诊断这个问题吗? 也许您以前遇到过这个问题? 或者给我们建议我们可以尝试什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    首先、如果没有 SPI 逻辑、则很难调试。

    是否知道您是否在 BTL 下载结束时进入中断处理程序?

    从您具有边沿而不是电平这一事实来看、我预计不会实现禁用/启用中断。

    是否在您的移植中实现?

    这主要适用于电平类型、因此不会多次被触发。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有一个类似的问题。 我们在 SWRA779 中看到、模式 0 是唯一支持的模式、但我们只在模式 3 下从目标器件获得回复。 我们的 U5 实现方案会将 CLK 保持在高电平、无论 CPOL 中的器件是 CC3351MOD)。 您使用哪些 SPI 设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定这是同一个问题、因为它们能够完全下载 BTL、只是 IRQ 解释不清楚。

    Shlomi