This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:是否可以兼容?

Guru**** 2950130 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1598839/cc2564c-is-compatibility-possible

器件型号: CC2564C

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我们使用 Nordic Semiconductor 的 nRF5x 系列时隙配置文件来实现我们自己的协议。  https://jimmywongiot.com/2020/06/22/radio-timeslot-api-for-the-multiple-protocols/ 我们想切换到您的收发器。 是否可以向您的 BLE 栈添加时隙支持? 谢谢

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    我们支持的 CC2564C 蓝牙堆栈是 Bluetopia。 很遗憾、无法访问源代码、不会进行修改。

    但是、CC2564C 是符合标准的蓝牙控制器、可与任何其他符合蓝牙标准的 BLE 栈配合使用。 这意味着他们可以通过我们的设备移植到他们的堆栈,需要考虑的一点是,如果 Nordics 堆栈使用供应商特定的 HCI 命令来完成此配置文件,那么我们将无法支持它。

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rogelio、

    非常感谢您对本次调查的答复。

    此致、

    Danilo