This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:gLogger "在同步完成前接收到无效数据包"

Guru**** 2797315 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1596954/wl1837mod-glogger-invalid-packet-s-received-before-the-sync-completed

部件号: WL1837MOD

您好、

我无法成功将 gLogger 工具连接到 WL1837MODGIMOCR 模块。 我已将 WL_UART_DBG 输出(引脚 42)连接到 TTL-232RG-VREG1V8-WE FTDI UART 转 USB 电缆 (VIO = 1.8V) 上的 RX 线(黄色)。 我已经在 BT_UART_DBG 引脚上使用了此电缆、并能够捕获 BT 日志、以便我知道电缆可以正常工作。 我还在示波器上验证了可以看到 UART TX 数据。 但是、在 gLogger 工具中、我会一直看到“在同步完成之前接收到无效数据包“和“接收到错误数据包“。 正在同步...“。 我使用 921600 的波特率设置 COM 端口(根据设备管理器中的 COM 设置、FTDI 电缆不支持 3MBaud)。 我还将 bin 文件指向正确的 wl18xx-fw-4.bin 文件。 BIN 文件 2 留空(不确定 BIN 文件 2 的用途是什么?)。  

当我尝试解决 BT 与 2.4GHz Wi-Fi 共存问题时、请提供帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    似乎 FTDI 线缆存在问题、而不是您的设置存在问题。 WL_UART_DBG 引脚的波特率为 3000000、因此电缆也必须设置为该速率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 已将波特率设置为 3000000。