This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:获得 CC3351 的 MCU EU 认证

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1598636/cc3351-mcu-eu-certification-with-cc3351

器件型号: CC3351

您好:

我们将 CC3351 与 MCU SDK 版本 R7.2 搭配使用。 我们正在计划我们的欧盟认证,我们将需要发出信号,如运营商获得认证。

在 MCU SDK R7.2 中、我们没有在 wlan_if.h 文件中找到相应的命令。 是否有特殊固件通过特殊的驱动程序发送到 CC3351 芯片来解锁这些功能?

我们希望能够通过应用固件管理无线电发射和模式、从而通过我们的器件认证。

提前感谢、

Gaetan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaetan:

    很抱歉耽误你的时间。 我需要检查它是否存在于 R7.2 中,但在 R8 版本中,我们添加了完全完成您所描述的功能。 在网络终端示例和文档中、我们添加了“校准器“功能、该功能允许通过 MCU 主机发出的一些命令直接控制无线电。 有关更多详细信息、请参阅文档和示例。 无需特殊固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sabeeh,

    感谢您的回答并指向我这个。 实际上、自从我创建了该票证以来、我们确实将 SDK 版本升级到了 R8.1。 校准器功能似乎符合我们的需求!

    非常感谢。

    Gaetan