This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:CC3301 通道选择和连续波传输

Guru**** 2938610 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3301, CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1601799/cc3301-cc3301-channel-selection-and-continous-wave-transmission

器件型号: CC3301
Thread 中讨论的其他器件: CC3351

TI 团队大家好、

我们正在努力 工厂 (EOL) BLE 射频测试 指定 CC3301 并希望获得与先前分享的内容类似的指导 CC3351 的声音 在以下主题中:

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1592511/cc3351-hci-command-hci_ext_settxpowercmd-has-worg-power-index

对于 CC3301、我们的工厂要求是:

  1. 选择 A 特定 BLE 通道

  2. 设为 A 所需的 TX 功率级别

  3. 启动 连续 BLE 传输 用于射频测量(输出功率,频率误差,频谱,EVM)
    上面的链接是我看到的 cc3351 射频测试命令

    SEND_HCI_LE_CCS Enhanced_Transmitter_Test

    第三十四章    

    是否可以发出与 cc3301 类似的命令?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    CC3301 和 CC3351 之间的 BLE 射频命令相似。 请尽管遵循相同的流程:

    BLE PLT 命令流程

    sh set_power_mode.sh 0
    校准器 wlan0 cc33xx_plt ble_plt
    校准器 wlan0 plt POWER_MODE 开启

    校准器 wlan0 cc33xx_plt tune_channel 8 0 3.
    校准器 wlan0 cc33xx_plt SET_MANUAL_calib -TX 1 -Rx 1
    校准器 wlan0 cc33xx_plt tune_channel 1 0

    bluetoothctl 打开电源
    校准器 wlan0 plt POWER_MODE 关闭
    ifconfig wlan0 down

    ——设置 TX 功率

    hcitool cmd 3f

    --开始 BLE TX 测试

    第三十四章

    --停止 TX 测试

    hcitool cmd 08 1F

    hcitool 命令索引说明

    1.  SEND_HCI_EXT_SetTxPowerCmd

    hcitool cmd 3f

    TX 功率选项:

    0x00 =–20dBm

    0x01 =–10dBm

    0x02 =–5dBm

    0x03 = 0dBm

    0x04 = 5dBm

    0x05 = 10dBm

    0x06 = 20dBm

    2.  SEND_HCI_LE_CCS Enhanced_Transmitter_Test

    第三十四章  

    频道选项:

    设置输入

    BLE

    通道

    0

    37

    1.

    0

    2.

    1.

    3.

    2.

    4.

    3.

    5.

    4.

    6.

    5.

    7.

    6.

    8.

    7.

    9.

    8.

    a.

    9.

    b.

    10.

    c.

    38

    d.

    11.

    e.

    12

    f

    13

    10.

    14

    11.

    15

    12

    16

    13

    17

    14

    18

    15

    19

    16

    20

    17

    21

    18

    22

    19

    23

    1A

    24

    1b

    25

    1c.

    26

    一维

    27

    1e.

    28

    1f

    29

    20

    30

    21

    31.

    22

    32

    23

    33

    24

    34

    25

    35

    26

    36

    27

    39

    数据包长度:

    0 - 255 字节= 0x0 - 0xFF

     

    数据包模式:

    0x00–PRBS9

    0x01–0x0F

    0x02–0x55

    0x03–PRBS15

    0x04–0xFF

    0x05–0x00

    0x06–0xF0

    0x07–0xAA

    PHY 速率选项:

    0x01–1M

    0x02–2M

    0x03:125k 编码

    0x04–500k 编码

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用上面提到的命令对进行测试 CC3301 Wi-Fi + BLE 组合芯片

    根据您的建议、使用的射频测试命令为:

    • 设置 TX 功率
      hcitool cmd 0x3F <tx_power>

    • 开始 BLE TX 测试
      hcitool cmd 0x08 0x0034 <channel> <packet_length> <packet_pattern> <PHY_rate>

    因此、我使用以下命令进行了测试:

    hcitool -I hci0 cmd 0x3F 0x0001 01.
    hcitool -I hci0 命令 0x08 0x322 01 FF 00

    但是、使用上述命令时、 未观察到射频输出

    基于 CC3301 文档 、射频发射器 OCF 如所述 30 (0x001E) 。 当我使用此 OCF 进行测试时、我能够进行观察 一些射频波形 但我是 无法正确测量输出功率 —持续显示功率读数 负 dBm 值 。   

    您能指出这个问题吗? 等待您的回复