This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:wifi 模块驱动程序

Guru**** 2892750 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1604065/wl1835mod-wifi-module-driver

器件型号: WL1835MOD

你(们)好  

客户正在使用支持 Android 操作系统的 WL1835MOD Wi-Fi 模块。 它是否包含支持 Linux 内核 v5.4 的驱动程序? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    是的、Linux 内核版本 5.4 包含需要在 Linux defconfig 中启用的 wl18xx 和 wlcore 模块。

    更具体地说、defconfig 中需要这些模块:

    CONFIG_CFG80211=m

    CONFIG_mac80211=m

    CONFIG_WLCORE=m

    CONFIG_WLCORE_SDIO=m

    CONFIG_WL18XX=m