This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:蓝牙页超时问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1599339/cc2564modn-bluetooth-page-timeout-issue

器件型号: CC2564MODN
主题: CC2560 中讨论的其他器件

您好:

CC2564MODN 出现故障 问题 可通过蓝牙将手机连接到 IVI。 此问题是间歇性的、每 3 或 4 次下电上电一次就会发生一次。

我们运行的是 Linux 5.15 和 BlueZ 5.72。

HCI0 :固件文件:/lib/firmware/ti-connectivity/TIInit_6.7.16.bts

 

使用 btmon 显示蓝牙的日志 Status: Page Timeout (0x04)

“页面超时 (0x04)“错误表示蓝牙控制器无法 在允许的时间段(5.12 秒)内与设备建立连接。

 

问题:您是否推荐基于本指南的 HCI 日志: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/968/CC256x-Logger-User-Guide.pdf

 

 

 

页面超时设置为默认值  (5120.00 ms)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们的想法:

    有时 、运行的主机  hci_ll (drivers/Bluetooth/HCI_ll.c) Linux 状态机有时会出错 不同步 导致蓝牙未与手机连接/配对、从 HCI 硬件器件 (TI C2564MODN) 的实际睡眠状态开始。

    我遇到的一些引导这条线路信号 非法 状态机状态:
    in fcn: static void ll_device_want_to_wakeup(struct hci_uart *hu)

    - Dec 18 10:37:12.233444 kernel: Bluetooth: received HCILL_WAKE_UP_IND in state 2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fahed:

    您是否能够使用逻辑分析仪获取 UART 日志、这样我们就可以在不同步之前查看最后一条命令发送到控制器的内容。 如果这确实是一个 六氯环己烷问题、我们将能够确认这一点。

    此致、

    Rogelio