This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:MCU R8.1:连接错误时未接收到错误

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1603919/cc3351-mcu-r8-1-no-error-received-on-connect-error

器件型号: CC3351

您好:

我们使用的是 MCU SDK 版本 R8.1。

目前、在向 Wlan_Connect 发送连接请求时、我们不会收到任何错误状态或事件。 我们尝试了以下情况:

  • 连接到错误的 SSID(SSID 不可用)
  • 使用错误的密码连接到 SSID

在这两种情况下、我们最终都会在应用层超时检测错误的密码。

我知道这是 R7.2 中的预期情况。 运行 wifi 连接时、R8.1 中是否可能出现 wpa_supplicant 错误? 如果没有、是否可以在下一个版本中使用? 如果有计划、您是否有一些预期的发布日期?

我已将 CC3351 日志捕获的以下序列附在此工单上:

  • 连接到错误的 SSID (LiveBox-Mallow-morg)
  • 等待 2 分钟超时
  • 使用错误的密码连接 (LiveBox-Mallow)
  • 等待 2 分钟超时
  • 连接成功 (LiveBox-Mallow)

connect.csv 

提前感谢、

Gaetan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    R8.1 上未实现该功能。

    它应该在下一个版本 (R9) 上实施、但我还没有日期。

    我们正在从其他套接字累积修复、因此所有这些都将执行到下一个版本。

    我打开了一张内部票。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否知道在 R9 中是否会针对这种特殊情况进行修复、或者是否会将所有 wpa_supplicant 错误返回到主机驱动程序?

    谢谢、

    Gaetan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不知道这种情况究竟有多少次发生、所以我不能说。

    此致、

    Shlomi