This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:新 SDK 中的 XDS110 配置

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110, LP-EM-CC35X1, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1600173/cc3551e-xds110-config-in-new-sdk

器件型号: CC3551E
主题中讨论的其他器件: LP-EM-CC35X1、LP-XDS110、 SysConfig、SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX

您好的团队、  

我能够巧妙地使用 CCS 和 CLI 混合对新的 PG2 板进行编程、但无法了解如何让 CCS 正确使用 XDS110 探针。 我成功地将步骤拼接在一起以获得新 SDK 编译、刷写和运行的示例、但无法让 CCS 本身找到要进行编程/调试的目标板。

它显示在“Connected Targets“(已连接的目标)下、但尝试调试示例工程时会显示一个错误:“File Loader:verification failed:could not write 0x14002000:target is not connected“ 在“Properties"->"Executable Actions"“ Actions"下“下,“,CC35X1E、CC35X1E 命令在“-param"参数“参数后似乎缺少探测序列。 翻阅配置文件会显示该位置缺少 env var “XDS110_Sn"。“。 使用就地串行从 CLI 手动运行这些命令是可行的、但设置 env var 和运行 CCS 会使其在 CLI 中的“Properties"下“下显示、但实际调试仍然失败。 之前的 SDK 文档包含在“launch.json"文件“文件中配置调试探针序列号的说明、但我在最新版本中看不到任何等效版本。

顺便说一句,我还挣扎了一段时间与 XDS110 板显示为“NOserial"一“一段时间,直到它神秘地修复自己。 您对为什么会发生这种情况以及如何解决这种情况有什么想法吗?

此致、
Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    您可以尝试使用 CCS 20.4 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这是我最初提出的问题。

    是的、我正在使用最新版本的所有内容:

    • LP-EM-CC35X1 电路板 修订版 A
    • 调试器 LP-XDS110 固件  3.0.0.41.
    • Code Composer Studio 20.4.0.13__1.10.0
      • SimpleLink Wi-Fi 支持 1.2.7
    • SimpleLink WiFi SDK 9.21.0.15
    • SimpleLink WiFi 工具箱 4.0.13
    • 其中概述了 SysConfig 1.26.0

    该器件会显示并在以下情况下正常工作:

    • simplelink-wifi 工具箱 Web UI 和 CLI 编程器
    • CCS“Connected Targets“面板
    • CCS 调试“Target Configurations“
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    我能否直观地看到您尝试使用 CCS 和 CLI 组合执行的操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 CCS 调试器失败:

    1. 在全新 CCS 安装中导入示例工程
    2. 构建工程
    3. 检查是否已识别开发板 (1) 并开始调试 (2)
    4. 调试失败

    通过工具箱 CLI 成功:

    1. 配置探头 SN
    2. 调用闪存帮助程序
    3. 刷写成功
    4. 可通过串行连接到器件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    「我知道你想要我状的。」 在某种程度上、launch.json 文件是 "loadSymbolsOnly": true在没有的情况下生成的。 我不确定具体做什么、因为如果我重新创建工作区并调试工程、CCS 现在不断添加这一行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,爱德华,这条线应该在那里。 您现在是否能够调试该工程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我现在可以刷写并调试工程、而不会出现问题。