This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:CC2755R20 和 CC3301 COEX 支持

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1604506/cc3301-cc2755r20-and-cc3301-coex-support

器件型号: CC3301
Thread: CC2755R20 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我已经将此 E2E 帖子分享给我们的客户、以便他可以在需要时回复。

我正在使用 CC2755R20 和 CC3301 进行设计。 在本设计中、我使用通过连接到 CC3301 COEX 输入 (COEX_REQ — 引脚 10) 的 CC2755 (DIO20 — 引脚 22) 的 COEX 输出。 我希望能够在生产测试设置期间(最好在 CC3301 软件中)通过简单的功能测试来测试 COEX。 您是否知道是否有办法从 CC3301 软件读取 COEX 引脚?  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    客户可以安装 SimpleLink WiFi 工具箱。 在工具箱中、它们可以转至 Radiotool 中的 Addon 部分。 然后、您可以手动控制引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:  

    谢谢 — 这是非常有帮助的。

    BR、Lasse