This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:LP-EM-CC35X1 REV A:WiFi 工具箱在读取信息时挂起

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX, LP-EM-CC35X1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1602480/cc3551e-lp-em-cc35x1-rev-a-wifi-toolbox-hangs-on-reading-information

器件型号: CC3551E
主题中讨论的其他器件:SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX LP-EM-CC35X1

安装 SDK simplelink_wifi_sdk_9_21_00_15 并按照 simplelink_wifi_sdk_9_21_00_15/docs/simplelink_mcu_sdk/html/quickstart/quickstart-intro-cc35xx.html 说明进行操作后。 使用 simplelink_wifi_toolbox_win_4_0_13、选择编程器并输入文档中指定的选择、则说明会在选择后从实际值分裂 SDK 示例密钥 。  我们在文档中看不到根信任密钥显示

然后选择开始、工具箱在读取信息时挂起(目前等待超过 30 分钟)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kent:

    您可以按照以下步骤操作吗?

    确保输入屏幕上显示的 XDS110 序列号。 点击“开始“后、您应该转到此屏幕:

    如果您无法进入第二个屏幕并且无法读取信息、请告诉我。

    您以前是否对器件进行过编程? 否则、您需要先激活设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BLiu、

    选择开始后、UI 会在读取信息...时挂起

    我们已经离开这个 12 个小时,没有任何变化。

    这与我们使用 Rev A 版本的 LaunchPad 出现的问题相同。 我们认为这可能与 Launchpad 无关、

    因此、我们在公司网络之外使用工作发布的笔记本电脑进行了此尝试。 但这产生了相同的结果。

    因此、我们在公司网络之外的一台无法工作的笔记本电脑上尝试了此操作、WiFi 工具箱在激活和编程 Launchpad 方面没有问题。

    我们猜这可能是由公司组策略设置引起的。

    您是否对 WiFi 工具箱无法访问 Launchpad 有任何想法?

    Kent  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kent:

    我认为这与您的 Wi-Fi 网络无关、因为我能够在不连接到 Wi-Fi 工具箱的情况下运行 Wi-Fi 工具箱。 毕竟、工具箱在本地运行(您可以看到 127.0.0.1 作为打开应用程序时的地址、请参考 localhost)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我提到公司网络时、我指的是我们与互联网的连接。 是的、网络连接似乎与读取信息有关...挂机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、在使用我的工作发布的笔记本电脑时发生故障、并且在我的个人笔记本电脑上不会发生故障。 我猜、由于 Windows 11 中的组策略设置、我的工作笔记本电脑上出现了问题。 我们需要了解在选择“开始“按钮后、WiFi 工具箱中的哪些内容会阻止与 Launchpad 的连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在为您研究这个问题。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kent:

    您能否转至工具箱 4.0.13 版安装目录的日志文件夹、并向我发送一个与我所选文件类似的文件?

    在 Wi-Fi 工具箱中点击“开始“时、应该会获得最新的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../01022026083450_5F00_swt.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “正在结束重置...“出现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 “reset done successfully within [x] seconds“后、您似乎没有重新连接到 DAP 和读取二进制文件。 我需要一些时间来调查正在发生的事情。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kent、您可以尝试重新安装 Wi-Fi 工具箱吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信由 SDK 安装的是正确的吗? 我使用工作分配的笔记本电脑上安装的 Simplelink WiFi Toolbox 版本 2.3.3、3.1.12 和 3.2.19 尝试了此方法。 所有版本都有相同的问题不获取阅读信息...

    但我现在正在尝试使用一个新下载的 Simplelink WiFi 工具箱 4.0.13 .. 但在我的工作笔记本电脑不幸的是,它仍然无法读取信息...

    此 Launchpad 已使用我的个人笔记本电脑激活。

    当我使用相同的 Launchpad 在个人笔记本电脑上尝试使用 Simplelink WifiToolbox 时、它会在选择“Start"按钮“按钮后成功连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kent。 是的、工具箱由 SDK 安装。 听起来您已经尝试在工作笔记本电脑上重新安装工具箱、但没有运气使用它来编程设备? 您能尝试使用一些 CLI 命令吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确我仍然无法在我的工作笔记本电脑上使用 WiFi Toolbox 对设备进行编程。

    希望我尝试哪些 CLI 命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以运行吗

    ./ simplelink-wifi-toolbox.exe programmer -I XDS110 -param1 FACTORY_PROGRAMMING -FLASH_TYPE 'IS25WJ032F'--ACTIVATION_TYPE 'sdk_example_key' 

    喜欢我在下面做什么? 确保您位于 Wi-Fi 工具箱安装的根目录中:

    也向我发送日志文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是建议命令的输出

    C:\ti\simplelink_wifi_toolbox_win_4_0_13>simplelink-wifi-toolbox.exe 编程器-i XDS110 -param1 'E1000015' factory_programming -flash_type 'IS25WJ032F'--activation_type 'sdk_example_key'
    用法:simplelink-wifi-toolbox.exe 编程器 factory_programming [-h]--activation_type
    {vendor_key、sdk_example_key、authentication_bypass}
    -- flash_type
    {GD25LF32E、GD25LF64E、IS25WJ032F、IS25WJ064F、IS25WJ128F_实验性、MX25U3235F_实验性、MX25U6435F_实验性、PY25Q128LA、PY25Q256LC、PY25Q32LB、PY25Q64LB、W25Q32JW}
    [--signing_module signing_module]
    [--PSRAM_TYPE{NO_PSRAM、EXTERNAL_PSRAM_AP_8M、EXTERNAL_PSRAM_AP_2M、STACK_PSRAM_AP_8M}]
    [--nvs_size nvs_size]
    [--key_storage_size key_storage_size]
    [--vendor_specific _size vendor_specific _size]
    [--vendor_specific 文件 vendor_specific 文件]
    [--vendor_out_file vendor_out_file]
    [--ti_wireless_fw_sign_container TI_wireless_fw_sign_container]
    [--clean_prot_storage][--enable_ota]
    [--full_flash_erase][--verbose]
    simplelink-wifi-toolbox.exe 编程器 FACTORY_PROGRAMMING:错误:参数-FLASH_TYPE:无效选择:“'IS25WJ032F'"(“(从(从“GD25LF32E",“,"GD25LF64E"、"GD25LF64E",“,"IS25WJ032F"“"IS25WJ032F",、,"IS25WJ064F"“"IS25WJ064F",“,"IS25WJ128F_EXECUTIAL"、"IS25WJ128F_EXECUTIAL"中“中选择“选择,、,</s>“ “、'M.X25U3235F_Experiment'、'M.X25U6435F_Experiment'、'PY25Q128LA'、'PY25Q256LC'、'PY25Q32LB'、 'PY25Q64LB'、'W25Q32JW'、'W25Q64JW')

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪。 这是我最后看到的:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找到问题所在。 请勿使用带有'字符的参数值。 由于我有 LP-EM-CC35X1 修订版 A I 、因此使用了-flash_type IS25WJ064F。

    完成这些更改并运行 CLI 命令后、它似乎更新了闪存、我得到了...
     

    2026年01月08日 17:10:33,295:出厂编程已成功结束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    恭喜! 我假设您能看到网络终端应用程序吗? 通过 GUI 进行出厂编程是否仍然无法正常工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、读取信息时 GUI 仍挂起...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪。 我现在就坚持使用 CLI 了。 我将在内部查看、以了解可以对您的特定问题执行哪些操作。  

    您的设备是否至少在通过 CLI 对其进行出厂编程后运行网络终端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但当我从个人笔记本电脑对设备进行编程时、它也会产生输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你能告诉我你的意思吗? UART 终端的屏幕截图呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    成功执行出厂程序后、您只需在网络终端中看到此信息、并能够运行以下命令: