This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:CCS 不支持 CC35x1 Launchpad

Guru**** 2862450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1605683/cc3551e-ccs-does-not-support-cc35x1-launchpad

器件型号: CC3551E

 安装了 Simplelink WiFi SDK 9.21.0.15 和 CCS 20.4.0.13 后、Resource Explorer 会检测到 LP-EM-CC35XXE LaunchPad、但不允许选择电路板或器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试在 CCS 未运行时执行 add_cc35xx.py。 它确实报告未找到 target_setup.json、但完成了、请参阅此屏幕截图

    但是、在从 SDK 导入示例工程时、CCS 没有任何帮助。
      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您可以尝试直接导入工程并在器件上刷写/调试它吗? 您无需参与 TI Resource Explorer 即可开始开发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面的最后一个屏幕截图是我尝试直接从 SDK 导入示例工程(网络终端)的时候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否完成 CCS 20.4 安装并从支持的产品列表中显示您勾选的产品? (暂时不需要重新安装)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已卸载并重新安装 CCS20.4。 每次我都没有取消选中和支持的产品。 并且、除非删除现有安装、否则无法访问已安装的受支持产品列表。 但这是  ccs_install_20.4.0.00013.log 的内容

    e2e.ti.com/.../ccs_5F00_install_5F00_20.4.0.00013.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的计算机上安装了哪些编译器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定如何回答您的问题我们正在评估许多不同的产品。 TI CC32XX SDK 和 WiFi SDK。 也许您可以引导我为您提供更好的答案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kent:

    该错误意味着您的计算机上没有安装 GNU Arm 编译器;您可能是在尝试导入 GCC 工程。 因为 TI Clang 编译器随 CCS 20.4 一起安装。 您应该能够导入 TIClang 工程、但不必导入 GCC 工程、因为 CCS 20.4 未附带兼容的编译器。