This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:杂散发射

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1603594/cc3351-spurious-emissions

器件型号: CC3351

您好 TI、

我们目前正在接受基于 CC3351 的无线模块认证。  认证实验室已返回并报告以下问题:

  • 当 CC3351 处于 BLE 通道 0 (2.4GHz) 的 RX 模式时、约 6.4GHz 时的杂散发射失败。
  • 当 CC3351 处于 Wi-Fi 通道 1 (2.4GHz) 的 RX 模式时、约 6.4GHz 时的杂散发射失败。
  • 当 CC3351 处于 Wi-Fi 信道 140 (5GHz) 的 TX 模式时、约 7.6GHz 时的杂散发射失败。   

当在 SimpleLink Wi-Fi 工具箱中主动接收、发送或停止时、都会发生这两种情况。

我正在尝试弄清这些杂散发射的来源、以便我可以集中精力降低杂散发射水平。  这些来自内部 LOS 及其谐波吗?  还是其他地方?

感谢您的帮助。

Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们通过电子邮件处理时关闭此 TT。

    Josh