This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351MOD:将 CC3351MOD EVB 连接到 LP-XDS110 时出现问题

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110, CC3351MOD, BP-CC3351MOD, BP-CC3351, LP-XDS110ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1606167/cc3351mod-issue-connecting-cc3351mod-evb-to-lp-xds110

部件号: CC3351MOD
Thread 中讨论的其他器件: LP-XDS110、、、 BP-CC3351、LP-XDS110ET

您好:

我购买了 CC3351MOD。  我今天收到了这个问题、连接到 LP-XDS110 时遇到问题。

将 BP-CC3351MOD 的 20 引脚接头连接到 LP-XDS110 时、由于 XDS110 上的电源指示灯熄灭、因此必须存在一定的短接。  当我拔下电源插头时、指示灯将会亮起。   

BP-CC3351MOD 是否应与 LP-XDS110 兼容?  我已经尝试检查跳线设置、似乎与 BP-CC3351 电路板上的跳线设置相匹配。  将 BP-CC3351MOD 与 BP-CC3351 进行比较时、到 XDS 接口的布线似乎相同、如预期所示。

有什么我遗漏的吗?

谢谢、

Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edward、您能提供设置的图像吗? 我想我知道你在说什么,但一个视觉会很好。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Edward、

    感谢您的联系。 很遗憾听到您的连接问题。 是的、BP-CC3351MOD 兼容、并且设计用于连接 LP-XDS110ET。 某种情况会导致 XDS 欠压、这意味着未正确供电。  

    是否将 XDS 直接连接到计算机? 来自 USB C 的电源可能不足。 您能否尝试在 BP-MOD 上连接 Micro-USB、看看这是否有助于为器件提供更多电流?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    你是对的!  我想单独使用 XDS110 无法提供足够的功率、因此连接 micro-USB 端口有点问题。

    谢谢!