This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:WL1807MODGIMOCR:在 5GHz –40MHz 带宽下、吞吐量仅为 30Mbits

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1604862/wl1807mod-wl1807modgimocr-throughput-is-only-30mbits-in-5-ghz--40mhz-bandwidth

器件型号: WL1807MOD

您好、

我们使用的是 WL1807MOD GIMOCR 通信模块。 我们连接的是芯片 802.11n (40MHz) 模式、而我们电路板上的 SDIO 时钟设置为 37.5MHz 。 尽管如此、我们只能看到 30Mbps 而数据表显示的最大可实现数据速率为 ~80Mbps 不同。

请确认:

  1. 是否为的 SDIO 时钟 37.5MHz 可能是吞吐量的限制因素、和

  2. 我们应考虑任何建议的更改(SDIO 时钟、DMA、驱动器/固件设置或其他调优)、以增加观察到的吞吐量。

此致、
Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Viswa、

    我已经将这个职位分配给了我们的一位硬件专家。 您能否说明正在运行此测试的环境以及您用于运行 TP 的工具? 如果是 Iperf、请提供您使用的确切命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    WiFi 芯片: WL1807MODGIMOCR
    内核版本: 5.4.56
    服务器:Windows PC 64 位处理器

    服务器端:
    iperf3 -s
    客户端:
    iperf3 -c -n 1G


    root@s40-bigbend-v1:~# sysctl net.core.wmem_max
    net.core.wmem_max = 180224
    root@s40-bigbend-v1:~# sysctl net.core.rmem_max
    net.core.rmem_max = 180224
    根@s40-bigbend-v1:~#
    ===========
    root@s40-bigbend-v1:~# wpa_cli -iwlan0 status
    BSSID=44:12:44:dd:1f:f2
    Freq=5805
    SSID=热敏
    ID=0
    Mode=工作站
    WIFI_generation=4
    pairwise_ciph=CCMP
    GROUP_cipher=CCMP
    key_mgmt=SAE
    PMF=1
    MGMT_group_cipher=bip
    SAE_GROUP=19
    SAE_h2e=1
    SAE_pk=0
    WPA_STATE=已完成
    IP_ADDRESS=10.1.171.28
    P2P_DEVICE_ADDRESS=64:1c:10:36:4b:7d
    地址=64:1c:10:36:4b:7c
    UUID = 0282d32f-4a7f-5ccd-bbeb-7cead6c31c7a
    根@s40-bigbend-v1:~#
    ======================
    上传速度
    =============
    服务器端:
    ==============
    Windows PC
    iperf3:客户端已终止
    ------------------------------------------------------------------------
    5201 上的服务器侦听
    ------------------------------------------------------------------------
    接受 10.1.171.28 端口 54048 的连接
    [5]本地 10.1.191.24 端口 5201 连接到 10.1.171.28 端口 54050
    [ ID]间隔传输带宽
    [5] 0.00-1.00 秒 4.88MB 40.9MB/秒
    [5] 1.00-2.01 秒 5.45MB 45.2MB/秒
    [5] 2.01-3.00 秒 5.25 MB 44.5 MB /秒
    [5] 3.00-4.00 秒 5.06 MB 42.5 MB/秒
    [5] 4.00-5.00 秒 5.82 MB 48.7 MB/秒

    客户端:
    =============
    root@s40-bigbend-v1:~# iperf3 -c 10.1.191.24 -n 1G
    连接到主机 10.1.191.24 端口 5201
    [5]本地 10.1.171.28 端口 54050 连接到 10.1.191.24 端口 5201
    [ ID]间隔传输比特率 RETR Cwnd
    [5] 0.00-1.00 秒 6.23 MB 52.2 MB/秒 14 342 KB
    [5] 1.00-2.00 秒 5.28MB 44.3 Mbits/sec 0342 KB
    [5] 2.00-3.00 秒 5.28MB 44.3 MB/秒 3 239 KB
    [5] 3.00-4.00 秒 5.22 MB 43.8 MB /秒 0 239 KB
    [5] 4.00-5.00 秒 5.65MB 47.3MB/秒 0239KB
    [5] 5.00-6.00 秒 5.16MB 43.3Mbits/sec 19122KB
    [5] 6.00-7.00 秒 5.04 MB 42.2 MB/秒 21 80.3 KB
    [5] 7.00-8.00 秒 3.38 MB 28.3 MB /秒 33 28.1 KB
    [5] 8.00-9.00 秒 2.76MB 23.2MB/秒 1442.8KB
    [5] 9.00-10.00 秒 2.76MB 23.2MB/秒 38 28.1KB
    [5] 10.00-11.00 秒 3.32 MB 27.8 MB/秒 728.1 KB
    [5] 11.00-12.00 秒 3.87 MB 32.5 MB/秒 9 56.2 KB
    [5] 12.00-13.00 秒 4.42 MB 37.1 MB /秒 2 68.2 KB
    [5] 13.00-14.00 秒 3.93MB 33.0MB/秒 0100KB
    [5] 14.00-15.00 秒 4.54MB 38.1MB/秒 0 128 KB
    [5] 15.00-16.00 秒 2.27 MB 19.1 MB/秒 26 61.5 KB
    [5] 16.00-17.00 秒 3.87MB 32.5MB/秒 096.3KB
    [5] 17.00-18.00 秒 4.61 MB 38.6 MB/秒 11 68.2 KB

    ============================



    此致、
    Viswa