This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:TCP 保持活动最小值应该是多少

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1606992/cc3120-what-should-be-minimum-tcp-keep-alive-value

器件型号: CC3120

您好、

我在我的(电池供电)工程中使用 CC3120。 目前我们将 SO_KeepAliveTime 设置为 5 分钟。 ‑已看到值为 5 的 Wi-Fi 断开连接、并计划减少保持活动、以测试是否可以提高稳定性。 我已经看到较低的值(即 3 分钟 2 分钟)有了一些改进。

请告知具体内容 最小值 so_KeepAliveTime 您会推荐用于 cc3120 器件?  

cc3120 中 SO_KeepAliveTime 的最小阈值是多少。

 

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这里没有最佳做法、这实际上取决于 TCP 服务器。

    可能有一些服务器会在不到 5 分钟的时间内断开客户端的连接。

    降低此值会影响功耗(不会太大)、但在服务器更严格的情况下保持 TCP 连接会更加稳健。

    至于最小值、我不知道有任何限制。

    此致、

    Shlomi